This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352BZCZA60和 AM3352BZCZ60之间的差异

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490601/am3352-difference-between-am3352bzcza60-and-am3352bzcz60

器件型号:AM3352

工具/软件:

尊敬的支持团队:

当从 AM3352BZCZA60更改为 AM3352BZCZ60时、识别每个器件之间的差异
105°C 产品和0 -90°C 产品之间的差异。
我需要向考虑更改为上述器件的客户报告、
因此请向我提供有关设计、性能、制造过程等的详细信息
105°C 和90°C 产品之间的差异。

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kanae

    感谢您的查询。

    我不确定是否有可用性。

    让我回顾一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。
    请提供尽可能多的信息。
    此外、如果没有、请告知我们原因、以便向客户解释。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kanae

    请参考专家的意见。 我可能没有其他意见可供分享。

    由于器件除了温度等级外都是相同的、因此我不需要详细介绍。  必须根据最大预期 TJ 来选择温度等级

     空白为0°C 至95°C TJ

    A 为-40°C 至105°C TJ

     制造工艺没有差异、也没有其他器件差异来解决/详细信息。

     如果他们查看的是 T 级器件、则表示 DDR3频率存在限制。

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的支持。
    我将与我的客户分享。

    此致、
    Kanae  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kanae

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户的质量保证代表询问了以下其他问题。


    您针对 AM3352BZCZA60和 AM3352BZCZ60进行了回复、
    "制造工艺没有差异、其他器件在地址/细节上也没有差异。"

    如果它们都相同、温度等级有何不同?
    我想知道不同温度等级的原因和证据。


    请您说明您能够在多大程度上披露排序过程中的任何差异、
    例如在上述问题上的设计或测试过程中的差异?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户的质量保证代表询问了以下其他问题。


    您针对 AM3352BZCZA60和 AM3352BZCZ60进行了回复、
    "制造工艺没有差异、其他器件在地址/细节上也没有差异。"

    如果它们都相同、温度等级有何不同?
    我想知道不同温度等级的原因和证据。


    请您说明您能够在多大程度上披露排序过程中的任何差异、
    例如在上述问题上的设计或测试过程中的差异?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    谢谢你。

    ]您能否解释一下您能够在排序过程中披露任何差异的程度、
    例如上述问题的设计或测试过程中的差异?

    ]您能否解释一下您能够在排序过程中披露任何差异的程度、
    例如上述问题的设计或测试过程中的差异?

    ]您能否解释一下您能够在排序过程中披露任何差异的程度、
    例如上述问题的设计或测试过程中的差异?

    我已经分享了我从专家收到的以下内容。

    如果可能、请分享查询的客户用例和背景、以便我可以联系专家。

    数据表提供了每个所选数值的温度范围

    图8-1. AM335x 器件命名规则

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    此应用为测量单位、产品已被选择用于
    不同的温度范围、以降低已投入大规模生产的产品的成本。
    我将再次与客户确认查询的背景以及具体用例
    然后返回到您的位置。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    感谢您、如果我们有其他信息要分享、这些信息将有助于内部检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    以下是客户的回复。

    我知道除了温度等级没有其他区别、
    但是、当我更换90°C 产品时、我想做出判断
    至于是否可以在没有评价的情况下予以替换。

    目的是确认有关器件之间差异的信息
    作为做出更换决策的基础。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    谢谢你。

    让我与团队核实我们是否有其他意见、并且我们可能没有任何其他信息。

    数据表仅供参考、 图8-1展示了该数据表。 AM335x 器件命名规则提到了支持的温度范围。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    AM3352BZCZA60和 AM3352BZCZ60相关、
    我知道制造工艺没有差异、也没有其他器件差异
    地址/详细信息以及数据表中列出的温度等级。

    您的意思是说设计和制造工艺都是相同的、
    但是、可以通过筛选来确定每个温度等级、但具体细节并未披露?
    请再次与您的专家确认。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    谢谢你。

    您是说设计和制造流程都是一样的吗?
    但有筛选来确定每个温度等级、但具体细节未披露?

    您的评估似乎是正确的。

    请再次与您的专家确认。

    我们的专家本周已离职。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。
    我正在等待你的专家的答复、因此请继续跟进。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    谢谢你。

    会跟进和更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    请参阅以下专家确认。

    通过筛选来确定每个温度等级、但具体细节未披露?

    专家意见:  

    对于其他相同的 OPN、该声明是正确的

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    "OPN"是指"订购器件型号"、这是正确的吗?
    在这种情况下,我的理解是正确的,我的观点是正确的
    只要最高"AM3352BZCZ"的型号相同、

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    谢谢你。

    "OPN"表示"订购器件型号"是否正确?

    是的。

    在这种情况下、我的理解是正确的、我的观点是正确的
    只要最高为"AM3352BZCZ"的型号编号相同、即可吗?

    很抱歉、我需要您详细说明。

    E2E 重点介绍  

    提供线性响应

    当 OPN 中的所有其他值相同(温度范围除外)时、上述说明有效。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的及时回复。
    该问题对以下器件进行了比较。
    AM3352BCZA60、AM3352BCZ60

    区别在于温度范围的字母为 A 或空白、
    所以我认为、如果 OPN 的所有其他值相同(除了温度范围外)、那么此选项是有效的。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae、

    谢谢你。

    您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa.