工具/软件:
您好!
我们无法从定制板上的 OSPI 引导、因此我们在 J7200 EVM 板上尝试了相同的过程、但该过程也不起作用。 您能否检查以下步骤、看看我们是否遗漏了某些内容或犯了一些错误?
1.使用 minicom 连接到主 UART
2.连接 USB C
3.将 DIP 开关设置为 DFU 引导模式
4.确认列出的设备:
sudo dfu-util -l
5.运行以下命令从 RAM 引导至 uboot:
sudo dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin
sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D tispl.bin
sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D /u-boot.img
6.在最后一个命令后,当系统启动时,通过点击空格键获取 uboot 提示符来中断它,然后输入以下命令:
env default -f -a
setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_ospi}
DFU 0 SF 0:0
7.输入以下命令来刷写 OSPI:
sudo dfu-util -a tiboot3.bin -D tiboot3.bin
sudo dfu-util -a tispl.bin -D tispl.bin
sudo dfu-util -a u-boot.img -D /u-boot.img
8.将 DIP 开关设置为 OSPI 模式、对电源进行下电上电、EVM 根本无法引导。
我们的 DIP 开关
SW3

SW8和 SW9