This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何禁用 containerd 和 Charon 进程

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497887/am625-how-to-disable-containerd-and-charon-process

器件型号:AM625

工具/软件:

您好 TI

您是否可以指导如何从系统映像中删除以下两个进程?

我们使用的是 Yocto SDK 9.0

加电后、我们使用"top"命令来查看进程和存储器利用率

我们发现以下两个进程的%VSZ 太高了,我们想 从图像中完全删除它们,或者不构建代码。

PID PPID 用户 STAT VSZ %VSZ %CPU 命令
611 1根 S 1463米76% 0%/usr/bin/containerd
646 632根 S 463m 24% 0%/usr/libexec/ipsec/charon

我们尝试如下、但失败了。

在中、 source/meta-custom/食谱-core/images/tisdk-default-image.bbappend

image_install:remove =" docker  strongSwan strongSwan-service"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    最好的方法是拥有自己的 Yocto 分发层并定义要添加的内容、而不是从我们的演示/SDK 映像中删除内容。 有时会有一些具有挑战性的依赖链、您发现删除内容并不总是很容易、

    不管怎么说,对于`strongswan`,下面似乎做了把戏(测试在`cont/local.conf`):

    RDEPENDS:packagegroup-arago-tisdk-addons:remove = "strongswan"

    至于 Docker、我稍微玩了一下、但还没有完全删除它。 明天会有另一个面貌。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    谢谢、我们能够 在移除后移除 Charon 流程  "strongswan". About Docker, we are waiting any update from you soon. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    [引述 userid="606011" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497887/am625-how-to-disable-containerd-and-charon-process/5756102 #5756102"] About Docker, we are waiting any update from you soon. [/报价]

    尝试将以下内容添加 到`conf/local.conf`中。 我正在使用 SDK v10.x 内部版本(不是 v9.x、我没有该设置)、它似乎删除了大多数/所有 Docker 内容。

    IMAGE_INSTALL:remove = "docker"
    RDEPENDS:packagegroup-arago-base:remove = "docker"

    BTW 我们目前/最新的 AM62x SDK 版本是 SDK v11.0!! 您应该考虑将您正在做的任何事情升级到我们的最新基准。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    提供的解决方案工作正常、感谢您的支持。

    我们将回顾 v11。 谢谢。