工具/软件:
您好 TI
您是否可以指导如何从系统映像中删除以下两个进程?
我们使用的是 Yocto SDK 9.0
加电后、我们使用"top"命令来查看进程和存储器利用率
我们发现以下两个进程的%VSZ 太高了,我们想 从图像中完全删除它们,或者不构建代码。
PID PPID 用户 STAT VSZ %VSZ %CPU 命令
611 1根 S 1463米76% 0%/usr/bin/containerd
646 632根 S 463m 24% 0%/usr/libexec/ipsec/charon
我们尝试如下、但失败了。
在中、 source/meta-custom/食谱-core/images/tisdk-default-image.bbappend
image_install:remove =" docker strongSwan strongSwan-service"