工具/软件:
您好、
我们将电源的 KL15-IGN 连接到 MCU-ADC1-AIN4、并使用 ADC 函数读取其电压值;现在我仍然需要在 MCU1-0上读取其高电平和低电平状态。 您是否有我可以参考的示例或 API?


此致、
Yang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们将电源的 KL15-IGN 连接到 MCU-ADC1-AIN4、并使用 ADC 函数读取其电压值;现在我仍然需要在 MCU1-0上读取其高电平和低电平状态。 您是否有我可以参考的示例或 API?


此致、
Yang
尊敬的 Yang:
现在我仍然要在 MCU1-0上读取它的高低状态。 您是否有我可以引用的示例或 API?
为了进行确认、您是否尝试从 MCU1_0上运行的应用程序读取此 GPIO 引脚的状态?
您 运行的是 RTOS 还是 Linux?
谢谢、
Neehar
您好、
要确认、您是否尝试从 MCU1_0上运行的应用中读取此 GPIO 引脚的状态?
是的、电源线包含 KL15、我们需要确定此 GPIO 的状态以进行电源管理。 如果 KL15被拉至低电平、它将影响 TDA4的内部断电过程。
您 运行的是 RTOS 还是 Linux?
我们当前使用 RTOS、某些应用在 MCU1-0和 MCU2-0上运行。
此致、
Yang
尊敬的 Yang:
请查看 RTOS PDK 中的 GPIO LED 闪烁示例、以获得有关如何使用 GPIO 引脚的帮助。 该示例还包括 GPIO 设置、切换和中断路由。
您可以在以下文件中找到源代码: {pdk_install_path}/packages/ti/drv/gpio/test/led_blink /main_led_blink.c src 。
谢谢、
Neehar
尊敬的 Yang:
抱歉、我没能将此引脚配置为 ADC。
下面看一下作为 CSL 一部分的 ADC 裸机示例:
{pdk_install_path}/packages/ti/csl/example/adc/adc_singleshot_test_app/adc_app.c
此外、以下是文档和说明:
谢谢、
Neehar
您好、
我觉得你不明白我的问题。 目前、IGN 连接到 MCU-ADC1-AIN4、目的是通过 ADC 功能读取其电压值。 我已经在 MCU1-0中实现了此功能;现在我想读取它的高电平和低电平状态、例如、当 IGN 提供12V 电源时、ADC1-AIN4读取的电压值为1.4V、此时我想将其电平状态读取为高电平;当我停止 IGN 电源时、ADC 读取的电压值为0、我想读取其电平状态为低电平。
我上面所述的功能能否实现? 如果可能、我是需要一个函数来读取电平状态、还是您能告诉我如何实现?
此致、
Yang
尊敬的 Yang:
您是否可以查看以下主题以了解更多信息:
谢谢、
Neehar