请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
我目前正在 使用 DCC 工具对 AR0823 8MP RGBIR 传感器(4*4)进行调优。
我们使用 TDA4VEN 电路板和 Linux SDK 版本10_00_00_05。
对于 PCID 调优一个输入、我们需要在 DCC 工具中的"PCID Input Table"
问: 如何生成此输入表? 此表是调优其他块的输出吗?
谢谢、
Ajay Jose