This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:PCID 调优

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498597/tda4ven-q1-pcid-tuning

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我目前正在  使用 DCC 工具对 AR0823 8MP RGBIR 传感器(4*4)进行调优。

我们使用 TDA4VEN 电路板和 Linux SDK 版本10_00_00_05。

对于 PCID 调优一个输入、我们需要在 DCC 工具中的"PCID Input Table"

问: 如何生成此输入表? 此表是调优其他块的输出吗?

谢谢、

Ajay Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    Unknown 说:
    对于 PCID 调优、我们需要的一个输入是 DCC 工具
    中的"PCID Input Table"

    这用于将16位 PCID 输出 IR 映像映射到12位、进入 DDR。   

    有关详细信息、请参阅插件指南。

    Unknown 说:
    对 AR0823 8MP  RGBIR 传感器进行调优

    像素输出的动态范围是多少?

    PCID 具有16位线性输入的限制。
    如果传感器输出在动态范围内过高、则 PCID 无法正确处理它以进行 IR 减法。