This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:使用 SysConfig 配置 AM62Px DDR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498932/am62p-am62px-ddr-configuration-using-sysconfig

部件号:AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的

使用 TI 最新的 SysConfig 工具(DDR_Config_0.10.31.0000)查看 AM62Px 的默认 DDR 设置时、我有几个问题。

1.  CONFIG A)系统配置 -  "FSP2频率(MHz)" 设置为1600。 CPU P/N 为 AM62P54B V. 支持最大 DDR 速率 3733的 MSIAMHRQ1 (如 AM62Px 数据表中所列)我尝试将其修改为  1866.然而这样做我得到以下:"警告:最大频率超过"。

是否支持3733数据速率速度? 或者 TI 目前支持的最高速度是3200吗?

2. DRAM 时序 A)延迟参数-  "RL:读取延迟/ nRTP - FSP2" -  设置为28。 不过、查看 EVK P/N:MT53E2G32D4DE-046 AUTC (已连接)使用的 DDR 数据表28、似乎28对应的是 1333-1600范围的"无 DBI"值或1066-1333范围的 w/DBI (具有 DBI)。 请参阅下面的:

原因  CONFIG A)系统配置  - "写入 DBI (FS2)" 设置为 "启用" 28是否为正确值? 请提供建议

3. DRAM 时序 B)时序参数-"tVREFcashort (ns)" 设置为 100 数据表值为80。 您能澄清一下吗?

感谢您的支持、
Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    1、该声明有点误导,将在未来的版本中加以澄清。  AM62P 的大多数速度等级确实具有最高3200MT、有些等级的最大 LPDDR4为3733MTs。  您需要查看数据表(表9-1)、以确保所使用的器件支持所配置的频率。

    2.该表根据启用的读取 DBI (不是写入 DBI)显示了读取延迟的不同值。  对于所有 LPDDR4配置、读取 DBI 都被禁用、因此您可以使用此表中的"无 DBI"列。

    3.这个参数对我来说有点模糊。  内部时序表显示该值为100ns (见下文)、而其他时序表显示该值为80ns。  我的理解是、这是单个 VREF 步长的最长时间、因此我们使用更高、更保守的值。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的答复。 关于 Q1、如前所述、我们的 CPU P/N (上面列出)支持3733速度。 我是否应该输入 FSP2频率(MHz)= 1866 然后按"禁止"忽略警告?  

    另外、您能否验证一下

    以下参数是唯一由于 FSP2的变化而需要更新的参数、它们的值(根据 LPDDR4数据表表表28 1600-1866进行了修改)应为:

    WL:写入延迟- FSP2 = 14
    NWR:写入恢复- FSP2 = 16
    ODTLon:从 CAS-2命令到 tODTON 参考的延迟- FSP2 = 6.
    ODTLoff:从 CAS-2命令到 tODTOFF 基准的延迟- FSP2 = 26

     

    非常感谢您的支持、

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以抑制警告。  生成的输出文件仍然有效。

    当您将频率更改为1866时、您提到的值应该会自动更改。  它们应该是:  

    这遵循数据表中的值:

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的答复。

    您还可以就以下问题提出建议:

    1.在进行任何修改之前以的默认配置加载 SysConfig 时、 如所示 DRAM 时序 A)  部分、   ODTLon、 ODTLoff for FSP1 ODTLon、 ODTLoff for FSP2 任何内核  0 .这尽管事实  CONFIG A)系统配置  -  "FSP2频率(MHz)= 1600英寸 、 仅当我手动键入" 1600 " "FSP2 Frequency (MHz)(FSP2频率(MHz))"字段、  其他字段更新为与 DRAM 数据表的表28相对应的值。

    我认为这是一些错误,即使对于1600他们应该是0。你能确认吗?

    2.  DRAM 时序 B)时序参数-"tREFIab (ns)=3900"  而 数据表值为 3904
    答:这是可以接受的吗?  
    b.我们希望使用另一个 LPDDR、该器件中的数据表值为 "tREFIab (ns)= 3906" 。 应该 3900 在这种情况下也要保留该值?

    3.我们希望使用4GB P/N:MT53E1G32D2FW-046 ITB (双通道、双列)、其中 " tRFCab (ns)=280"、"tRFCpb (ns)=140" 请参阅 pic:

    应该 tXSR (TCK)  由于对进行此修改而发生的更改  tRFCab  它的值应该保持不变 "2"  和现在一样?

    非常感谢您的支持、

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、  

    1.这些应根据数据表进行设置。  默认值不一定与任何配置相关联、但我将在工具的下一个版本中调整这些默认值、以避免进一步混淆。  

    2.我们选择3900ns 作为默认值,因为它涵盖了我们看到的供应商数据表之间的所有可变性。  3900ns 为您提供稍快的刷新率、可以覆盖任何边缘、但根据供应商的数据表设置为3904或3906是完全可以接受的

    3. 不、保持在2tCK、因为该元件在数据表中是固定的。  另一个组件将自动更改、因为它取决于 tRFCab。  然后、该工具将自动计算 MIN (MAX (tRFCAB+7.5ns、2tCK)) 以得出正确的 tXSR 值。  这与所有其他参数的计算方式类似。

    此致、

    James