This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:不支持对 MACsec 进行阐释

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499507/dra821u-clarification-on-macsec-not-supported

器件型号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

在 DRA821 TRM 修订版 D 中、指出 MACsec 不受支持。 您能否通过回答以下问题来提供一些澄清?

1.这是否意味着 CPSW0交换机不会切换 MACsec 加密帧并以静默方式丢弃它们?

2.或者 CPSW0没有 MACsec 加密/解密引擎、因此不会对帧进行加密/解密?

3.它是否支持 MACsec VLAN 流量?

4. DRA821是否支持诸如 MKA 之类的 MACsec 身份验证协议?

5. DRA821是否提供 CAK-CKN 数据库存储?

谢谢、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="62784" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499507/dra821u-clarification-on-macsec-not-supported

    1.这是否意味着 CPSW0交换机不会切换 MACsec 加密帧并以静默方式丢弃它们?

    2.或者 CPSW0没有 MACsec 加密/解密引擎、因此不会对帧进行加密/解密?

    [/报价]

    它没有 MACsec、因此不会发生加密/描述。

    CPSW 接受帧基于 MAC 地址/VLAN。 因此、即使数据包 MACsec 加密、交换机在 MAC/VLAN 已注册的情况下也会接受。

    从 VLAN 之后的交换机点开始、因为它不会解析除 TCP/UDP 标头之外的数据

    [引述 userid="62784" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499507/dra821u-clarification-on-macsec-not-supported

    4. DRA821是否支持诸如 MKA 之类的 MACsec 身份验证协议?

    5. DRA821是否提供 CAK-CKN 数据库存储?

    [/报价]

    CPSW 硬件也不提供与 MACsec 相关的支持;TI SDK 也不提供软件支持。

    此致、
    Sudheer