Thread 中讨论的其他器件:AM2431、 AM623、CC3551E、 SK-AM64B
工具/软件:
我知道、该面向工业网络的 Sitara 处理器系列没有像其他通用 Sitara 处理器(例如 AM623/625)那样设计低功耗模式。 但是、在我们的应用中、当由壁式适配器供电时、需要 PCIe 和高速并行通信(可以由 PRU-ICSSG 完美实现)、系统在通过电池供电时还必须保持尽可能低的功耗。 在这种模式下、AM6411 (或 AM2431)可能由 BLE/WiFi 处理器(可能是 CC3551e)供电、然后保持在活动空闲模式一段时间、并间歇性地向 PCIe SSD 写入几兆字节的数据。 AM6411和 R52处理器都可以进入 STOP 模式(或某些功耗更低的非功能模式)、等待中断皮层 M4足以完成此任务。
我曾使用过功耗估算工具。 如果一切都置于关闭状态、仍然有大约250mW 的功耗。 我的问题是、这是否是该处理器可以实现的绝对最小功耗? 或者、在这种极端情况下、该工具不是很准确。 在一切关闭且只有 M4内核等待中断的情况下、功耗会进一步降低。 我们确实希望低于100mW 以延长电池寿命、这是否可行?