This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:最低功耗

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3551E, AM2431, AM623, AM6411, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494580/am6411-minimal-power-consumption

器件型号:AM6411
Thread 中讨论的其他器件:AM2431AM623、CC3551E、 SK-AM64B

工具/软件:

我知道、该面向工业网络的 Sitara 处理器系列没有像其他通用 Sitara 处理器(例如 AM623/625)那样设计低功耗模式。 但是、在我们的应用中、当由壁式适配器供电时、需要 PCIe 和高速并行通信(可以由 PRU-ICSSG 完美实现)、系统在通过电池供电时还必须保持尽可能低的功耗。 在这种模式下、AM6411 (或 AM2431)可能由 BLE/WiFi 处理器(可能是 CC3551e)供电、然后保持在活动空闲模式一段时间、并间歇性地向 PCIe SSD 写入几兆字节的数据。 AM6411和 R52处理器都可以进入 STOP 模式(或某些功耗更低的非功能模式)、等待中断皮层 M4足以完成此任务。

我曾使用过功耗估算工具。 如果一切都置于关闭状态、仍然有大约250mW 的功耗。 我的问题是、这是否是该处理器可以实现的绝对最小功耗? 或者、在这种极端情况下、该工具不是很准确。 在一切关闭且只有 M4内核等待中断的情况下、功耗会进一步降低。 我们确实希望低于100mW 以延长电池寿命、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 您能否将 AM64 PET 与您的输入共享、以便我们查看一下?  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"空闲"模式下、您的应用需要 AM64的什么功能? 您是否考虑在电源解决方案(即 PMIC)中关闭 AM64并实现唤醒功能?

    一些 PMIC 集成了数字引脚、这些引脚可配置为推底式或唤醒模式、以触发 SOC 上的上电序列。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、感谢您的回复。 我们选择 AM64或 AM24作为其 PCIe 接口、即已连接 SSD。 通过空闲、我们是指系统由 BLE 处理器唤醒、它可以通过 BLE 响应请求、然后启动 WiFi 并从 PCIe/SSD 发送一块数据读取。 另一方通过 BLE 发出的数据请求可能是间歇性的。 因此我们不会立即关闭 WiFi。 保持 WiFi 连接不会消耗太多功率、电流可降至几十微安。

    在等待下一个请求时、我们确实希望 AM64/AM24能够消耗 尽可能少的功耗、就像 Linux 中的 AM335x/437x 或 AM62x 的"挂起到 RAM"模式一样。 我知道 AM64/24在器件设计中没有这些通用处理器那样的低功耗模式。 我们想知道、系统何时等待下一个数据请求、我们可以在多大程度上降低功耗。 假设选择 AM2431、我们希望当 PRU-ICSSG 内核未启用时、两个 R5内核处于 WFI 状态、停止并时钟选通、M4内核也处于 WFI 状态、等待 WiFi 处理器的中断。  

    如果远低于100mW、那么 AM64/24将是我们工程的理想选择。 如果没有、我们必须切换到 Renesas 的处理器、即 RZ/G3S。 但 TI 提供了出色的 MCU SDK、我们希望在可能的情况下使用 AM64/AM24。 在我上一篇文章中、您可以看到在 PET 中、当一切都关闭时、仍有250mW 的功耗。 我只是想知道这是不是情况,没有希望大幅降低它,或它是角落外壳和 PET 不是太准确。 值得在软件中试用。 我有 SK-AM64B 板、如果您认为可以通过将所有内容放入 WFI 来进一步降低功耗、我将花一些时间进行试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心以及与我们分享有关应用用例的其他信息。 目前、我们尚未  针对 AM64上的电源管理开发 RTOS/软件。 但是、我们可以为支持 MCU 低功耗模式的 AM62x 等 SoC 提供电源数据点作为参考。 在此特定的 AM62x LPM 中、 启用了 R5和 M4、预期功耗约为145mW。  

    谢谢、

    Brenda