This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 SDK9.0上将 TIDL 升级到 SDK10.1

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493687/tda4vh-q1-upgrade-tidl-to-sdk10-1-on-sdk9-0

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

我们目前希望基于9.1 SDK 单独将 TIDL 升级到10.1。

我们参考本文档(https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sprad65/sprad65.pdf?ts = 1742357554965)完成了代码的移植和编译

但当我们运行 vx_app_tidl.out 时、该应用卡在 vxProcessGraph 中 、通过远程日志我们可以看到 C7x_1卡在 tivxspiVisionProcess 中。

我们想知道 SDK0900是否可以将 TIDL 升级到10.1? vx_app_tidl.out 卡住的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    您是否正在尝试将10.1反向移植到9.1、或者只是要升级? 如果可以的话、我建议进行纯粹的升级。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、该描述有误、我们只想将 TIDL 从10.1反向移植到9.0。

    对于运行 vx_app_tidl.out 时发生的卡滞问题、TI 是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hoongyao、

    我的第一个建议是克隆 edgeai-tidl-tools、并在仿真器上使用10.1试用您的模型、不会出现任何9.0复杂问题。  如果运行正常、请转到10.1的 EVM。  这将确保您的模型可以使用10.1 (或不使用)。  如果模型在没有任何9.0添加的情况下无法与10.1配合使用、则该模型在10.1下会出现问题。  如果它能与开箱即用10.1配合使用、我们可以将重点放在10.1->9.0反向端口上。

    Chris