This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:将挑战从 CCS 10迁移到20...

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495190/ccstudio-migrating-challenges-from-ccs-10-to-20

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

我在更新 CCS 版本时遇到 Java 错误。 创建案例后、我将附加屏幕截图、因为 现在没有选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandran:

    您看到的更新错误是影响某些 Windows 环境(https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12157)的已知问题。 我们正在考虑在本周发布一份应该解决此问题的更新。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此消息与此消息相关的情况如何?
    无法从'vscode:/vscode:/schemas/workspaceConfig 加载模式:/schemas/workspaceConfig 未注册'vscode:/vscode"的资源提供程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandran:

    CCS 中是否安装了任何其他扩展?

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有添加任何扩展、但 CCS 会自动添加28个扩展、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有方法您可以直接打电话给我、我们可以在几分钟内完成此操作。 请在美国东部时间下午5点后致电。 我的电话号码:248-797-9758。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题视图错误应该不会影响 CCS 的更新。 您是否尝试更新到 Ricky 提到的最新 v20.1.1版本?

    CCS 安装在何处? 您是否具有写入安装目录的管理员权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS v20.1.1的更新包尚不可用、但正在按计划在周末发布。 20.1.1的脱机桌面安装可在 TI.com 上的以下位置获取: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我做了,我仍然有问题。 你能给我打电话吗? 我的手机号码248-797-9758。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick Chuong 非常感谢昨天的简短通话。 我跟踪了存储器范围重叠、发现存储器仅定义一次(例如 linker.cmd 文件中的 OCMC_RAM1 (RMX))。 但是、在某个编译工具引用它两次、这表明这是一个错误。 此外、也没有存储器溢出。 请参阅上面我的观点所附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去是如何在 CCS Eclipse 中构建的? 您是否能够解决到 DSP 内核的连接问题?

    是否可以提供该项目供我查看? 如果可以、您可以使用私人频道将其发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何通过私人渠道发送工作项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了一条私人 E2E 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、非常感谢您的努力。 我的经理不愿意分享它。 您能给我打电话、然后我们可以决定向您发送哪些邮件吗? 现在、它正在 CCS 10中编译良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick 您好、非常感谢今天上午的通话以及对 CCS 10和20进行编译。 我测量了复位引脚、这样就可以了。 但我仍然收到这个错误消息。 有什么提示? 我看到许多用户在您的技术支持论坛上遇到了相同的问题: 设备处于重置状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    CortexA15_0:GEL 输出:-->>AM572x Cortex A15启动序列正在进行中... <<<--

    CortexA15_0:GEL 输出:--> AM572x Cortex A15启动序列完成! <<<--

    C66xx_DSP2:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandran、我已将此线程重新分配给 Jacinto 团队、以帮助您解决调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandran:

    我尚未使用 CCS 20、因此不确定我是否可以根据需要帮助 CCS、但内核保持复位状态、因为您必须先初始化内核、然后才能加载任何内容。

    这是过去通过 GEL 文件完成的、我假设它们被用作屏幕截图所示的用途。 下一步是使用脚本启用内核。
    请参阅以下取自 CCS (Eclipse)的注释

    Cortex_M4_IPU1_C0: GEL Output: --->>> AM571x Cortex M4 Startup Sequence In Progress... <<<---
    Cortex_M4_IPU1_C0: GEL Output: --->>> AM571x Cortex M4 Startup Sequence DONE! <<<---
    Cortex_M4_IPU1_C1: GEL Output: --->>> AM571x Cortex M4 Startup Sequence In Progress... <<<---
    Cortex_M4_IPU1_C1: GEL Output: --->>> AM571x Cortex M4 Startup Sequence DONE! <<<---
    C66xx_DSP: GEL Output: --->>> AM571x C66x DSP Startup Sequence In Progress... <<<---
    C66xx_DSP: GEL Output: --->>> AM571x C66x DSP Startup Sequence DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> AM571x Cortex A15 Startup Sequence In Progress... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> AM571x Cortex A15 Startup Sequence DONE! <<<---
    
    At this point you only connected to the device.. now one connects to the a15 core:
    
    IcePick_D: GEL Output: Ipu RTOS is released from Wait-In-Reset. 
    IcePick_D: GEL Output: Ipu SIMCOP is released from Wait-In-Reset. 
    IcePick_D: GEL Output: IVAHD C66 is released from Wait-In-Reset. 
    IcePick_D: GEL Output: IVAHD ICONT1 is released from Wait-In-Reset. 
    IcePick_D: GEL Output: IVAHD ICONT2 is released from Wait-In-Reset. 
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: --->>> CONFIGURE DEBUG DPLL settings to 1.9 GHZs  <<<---
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: > Setup DebugSS 1.9GHz in progress...
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: < Done with Setup DebugSS Trace export clock (TPIU) to 97MHz 
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: < Done with Setup DebugSS PLL Clocking 1.9GHz 
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: < Done with Setup DebugSS ATB Clocking 380MHz 
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: < Done with Setup DebugSS Trace export clock (TPIU) to 97MHz 
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: --->>> TURNING ON L3_INSTR and L3_3 clocks required for debug instrumention <<<<<<----
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: ---<<< L3 instrumentation clocks are enabled >>>> ---
    CS_DAP_DebugSS: GEL Output: --->>> Mapping TIMER supsend sources to default cores <<<<<<----
    CS_DAP_PC: GEL Output: Cortex-A15 1 is not in WIR mode so nothing to do.
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> AM571x Target Connect Sequence Begins ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output:     --->>> AM571x PG2.0 GP device <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> PRCM Clock Configuration for OPPNOM in progress... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output:     Cortex A15 DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     Cortex A15 DPLL is already locked, now unlocking...  
    CortexA15_0: GEL Output:     Cortex A15 DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     IVA DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     IVA DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     PER DPLL OPP 0 clock config in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     PER DPLL already locked, now unlocking  
    CortexA15_0: GEL Output:     PER DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     CORE DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     CORE DPLL OPP  already locked, now unlocking....  
    CortexA15_0: GEL Output:     CORE DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     ABE DPLL OPP 0 clock config in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     ABE DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     GMAC DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     GMAC DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     GPU DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     GPU DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     DSP DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     DSP DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:     PCIE_REF DPLL OPP 0 clock config is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     PCIE_REF DPLL OPP 0 is DONE!
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> PRCM Clock Configuration for OPP 0 is DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> PRCM Configuration for all modules in progress... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> PRCM Configuration for all modules is DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> DDR3 Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output:     DDR DPLL clock config for 666MHz is in progress...
    CortexA15_0: GEL Output:     DDR DPLL clock config for 666MHz is in DONE!
    CortexA15_0: GEL Output:        Launch full leveling
    CortexA15_0: GEL Output:        Updating slave ratios in PHY_STATUSx registers
    CortexA15_0: GEL Output:        as per HW leveling output
    CortexA15_0: GEL Output:        HW leveling is now disabled. Using slave ratios from 
    CortexA15_0: GEL Output:        PHY_STATUSx registers
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> DDR3 Initialization is DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> Mapping TIMER supsend sources to default cores <<<<<<----
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> IPU1SS Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> IPU1SS Initialization is DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> IPU2SS Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> IPU2SS Initialization is DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> DSP1SS Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Clock is active ... 
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Checking for data integrity in DSPSS L2RAM ... 
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Data integrity check in GEM L2RAM is sucessful! 
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> DSP1SS Initialization is DONE! <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> IVAHD Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Clock is active ... 
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> IVAHD Initialization is DONE! ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> PRUSS 1 and 2 Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> PRUSS 1 and 2 Initialization is in complete ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> AM571x Target Connect Sequence DONE !!!!!  <<<---
    
    Then find the menu above that has Scripts-->AM57x_MULTICORE Initialization-->DSPSSClkEnable_API
    Should look like this:
    
     GEL Output: --->>> DSP1SS Initialization is in progress ... <<<---
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Clock is active ... 
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Checking for data integrity in DSPSS L2RAM ... 
    CortexA15_0: GEL Output: DEBUG: Data integrity check in GEM L2RAM is sucessful! 
    CortexA15_0: GEL Output: --->>> DSP1SS Initialization is DONE! <<<---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josue、我们的一位工程师也暗示了 GEL 文件。 我的问题是、为什么现在? 这上周有效...也许一些 GEL 文件(无论它们是什么、做什么)在清理和迁移期间被删除了? 在任何情况下,你能给我发送文件和他们需要去的位置.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、
    解释是否可以正常工作的设置? 有何差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的设置不再起作用。 它确实适用于另一位工程师(他的设置我=using ),但他不会回来,直到星期二(4月8日)。 您能给我打电话、以便我们能够快速解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的号码:248-797-9758。 我正在签核、但您可以给我打电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、

    这毫无意义...  

    我的问题是、为什么现在? 这上周有效...也许一些 GEL 文件(无论它们是什么、做什么)在清理和迁移期间被删除了? I [/报价]

    在您的设置中、某个器件会使内核解除复位状态、但这并不只是发生。 请注意工作场景中遵循的确切程序。

    CCS 20.x 尚未正式用于测试 AM57、因此我没有相关经验、因此在这方面我没有太多帮助。 请阅读 CCS 版本随附的文档。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是硬件问题、并且器件未处于复位状态。 因为、测试连接对所有内核都是干净的。 请在下面查看良好的结果:

    测试连接
    ----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------ C:\Users\E1519187\AppData\Local\TEXASI~1\ CCS2011\ccs2011\0\BRDDATAC\testBoard.dat -- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------ 此实用程序选择了560/2xx 级产品。 此实用程序将加载程序"xds2xxu.out"。 库构建日期为"2025年3月19日"。 库构建时间为"14:49:43"。 库软件包版本为"20.1.0.3429"。 库组件版本为"35.35.0.0 "。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。 控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------ 此模拟器不会创建重置日志文件。 ----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------ 此测试将使用64个32位字的块。 该测试仅应用一次。 使用0xFFFFFFFF 进行测试。 扫描测试:1、跳过:0、失败:0使用0x00000000执行测试。 扫描测试:2、跳过:0、失败:0使用0xFE03E0E2执行测试。 扫描测试:3、跳过:0、失败:0使用0x01FC1F1D 执行测试。 扫描测试:4、跳过:0、失败:0使用0x5533CCAA 执行测试。 扫描测试:5、跳过:0、失败:0使用0xAACC3355执行测试。 扫描测试:6、跳过:0、失败:0所有值均已正确扫描。 JTAG IR 完整性扫描测试已成功。 ----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]-------------------- 此测试将使用64个32位字的块。 该测试仅应用一次。 使用0xFFFFFFFF 进行测试。 扫描测试:1、跳过:0、失败:0使用0x00000000执行测试。 扫描测试:2、跳过:0、失败:0使用0xFE03E0E2执行测试。 扫描测试:3、跳过:0、失败:0使用0x01FC1F1D 执行测试。 扫描测试:4、跳过:0、失败:0使用0x5533CCAA 执行测试。 扫描测试:5、跳过:0、失败:0使用0xAACC3355执行测试。 扫描测试:6、跳过:0、失败:0所有值均已正确扫描。 JTAG DR Integrity scan-test 已成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、

    这仅证明 SoC 正常工作、器件中的连接/互连都正常工作。  部署的软件用于设置/释放内核以防止复位。 如果您使用 GEL 文件/或无引导模式、则必须使用相同的 GEL 文件从复位中释放内核。  

    另一个注意事项是、这是否需要迁移到 CCS 20? 这些版本中弃用了对 TI-RTOS 的支持。

    您是否正在使用其他操作系统?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCS 版本10.x 中也存在此问题。 是的、我们使用 TI RTOS。 我认为这是 TI 工具链中的一个故障/漏洞、会给我们造成很多伤害和生产力损失。 我们现在在两个不同的物理位置有3块电路板、所有电路板都存在相同的问题。 它们都正常工作、但无法进行调试。 请与专家交谈、并致电248-797-9758与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、

    请分享您的确切程序

    请参阅以下文档: software-dl.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_、Hardware_Setup

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue、我们不会回到版本6。 请在上面查看我的通信日志、并致电我处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、

    您的日志显示您的设备处于重置状态。

    C66xx_DSP2:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)

    我在上面分享的文档说明了如何在随附的视频中执行以下操作:

    e2e.ti.com/.../CCS_5F00_c66x_5F00_core_5F00_out_5F00_of_5F00_reset.mp4

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的同事 Patrick 已尝试过相同的流程、但问题未解决。 还包括 Reset 是一条虚假的错误消息-电路板中没有物理复位、我之前说过这一点。  我们需要确保正确执行 GEL 文件。 如果你有信心解决这个问题,你需要拿起电话,现在打电话给我,停止这不必要的无用追逐鬼. 我别无选择、只能通过我们的首席执行官升级到您的高级首席执行官、因为我们期望作为一个普通客户、能够获得更好、更快速的解决方案。 由于技术支持不佳、我们还决定将哪种微型设备用于我们未来的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、  

    我会将您的情况告知我的管理层。 请通过私人消息向我发送您的电子邮件、我可以安排适当的业务电话。

    您是否联系过当地的 FAE?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    chandran.palanisamy@emerson.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送会议邀请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我还没有收到任何会议邀请。 我刚刚刷新了收件箱。 下面是我设置的、我们也可以使用。
    ________________________________________________________________________

    Microsoft Teams 需要帮助?

    立即加入会议

    会议 ID:291 439 458 564 2.

    密码:iA7Dy7fZ

    通过电话拨入

    +1 872-212-4,377,362090521# United States, Chicago

    +506 4102 3,318,362090521# Costa Rica、所有地点

    +44 20 3443 9384,,362090521#英国,伦敦市

    +40 21 529 2,063,362090521# Romania、Bucharest

    +91 22 6001 1904、、、362090521#印度、孟买

    +63 2 8231 3,217,362090521# Philippines、Manila

    查找本地号码

    电话会议 ID:362 090 521#

    对于组织者:会议选项 | 重置拨入 PIN

    ____________________________________________________________________

     

    此致、

    Chandran Palanisamy  |高级电气工程师(基于模型的开发)|布兰森焊接和组装

    艾默生自动化解决方案 | 46280 Dylan Dr #100 | Novi, MI 48377, USA.

    +1 (248) 797-9758.

    Chandran.Palanisamy@Emerson.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已加入.. 等待让他进来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran、

    根据我们的在线会议、我发现问题是核心没有初始化。

    帮助您设置目标配置后、我们确认您能够连接内核。

    我认为这一主题已解决。 请记住、AM57x 目前不支持 CCS20。

    有关受支持的 CCS 版本、请参阅 SDK 发行说明

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM57X/09_03_00_00/exports/docs/devices/AM57X/rtos/Release_Specific_Release_Notes.html

    此致、

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请记住、AM57x 目前不支持 CCS20。

    简而言之、CCS 20在技术上确实支持 AM57x。 我能够创建配置并启动 AM572x EVM 配置的调试会话、连接到 A15、然后使用 GEL 热菜单使 DSP 退出复位状态、然后连接到 DSP。

    因此、虽然可以使用 CCS 20进行调试、但设备团队是否建议(支持)也是另一个故事。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。