This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何知道 CSI_Rx 接收到的图像数据

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499390/tda4vm-how-do-i-know-csi_rx-received-image-data

器件型号:TDA4VM
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

TDA4平台上是否有一个与以下寄存器类似的寄存器可用于确定是否要接收高速时钟?

或者是否有确定 CSI_Rx 接收到图像数据的相关寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、没有收到您的问题、这个寄存器用于接收器端、对吧?  CSITX 输出高速时钟、因此不会检测高速时钟。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我询问了有关 CSI_Rx 模块、而不是 CSI_TX 模块。

    上图中的寄存器适用于 AM62P 平台。 我想问 TDA4平台是否有类似的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    如果该器件在 AM62P 上可用、那么即使在 TDA4平台上也应该可以提供该器件、那么您能否在 TRM 中搜索该寄存器?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我在 TDA4 TRM 文档中未找到相关的寄存器、因此我发布了这个帖子、要求您提供帮助。

    您可以帮助查找相关的注册表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    该寄存器可供使用、如下所示。 您可以在 TRM 中找到它。

    此致、

    Brijesh