This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:关于程序计数器地址

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499380/am5729-regarding-program-counter-address

器件型号:AM5729

工具/软件:

我们使用的是 TI RTOS SDK AM5729。 我们的代码执行:0x8000000到0x90000000。 但我们观察的是程序计数器值0x0003FF04。 我们如何识别它修改程序计数器的位置。 调试方法。 即使我们尝试获取任务栈、也无法获取数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但我们观察到程序计数器值0x0003FF04

    这似乎是异常处理的问题。 您能否连接到 CCS 以确定哪个特定 API 导致了这种情况?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试连接它、但找不到任何东西、您能帮助我们调试如何找到特定的 API 来导致此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尝试连接它、但找不到任何内容、您能帮助我们调试如何查找特定 API 来导致此问题

    打开 CCS 并启动调试会话、加载程序。

    设置断点在应用程序中尽早放置一个断点、可能在中 main()

    当您遇到断点或暂停内核时、使用"Step Into"可逐行进入函数调用、或使用"Step Over "可在不输入的情况下运行函数。

    如果程序计数器跳转到未知/无效地址(例如0x0003FF04)、或者 CCS 意外停止、 则查看反汇编和调用堆栈以查看上次执行的函数。

    此致、

    Karthik