请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具/软件:
你(们)好
我们目前正在迁移到 SDK 11.0预发布版本。
我们以分离模式运行 MCU 1/1。 这似乎是打破了现在。
U-Boot 正在打印以下日志消息:
k3_r5fss r5fss@41000000: k3_r5f_cluster_probe k3_r5fss r5fss@41000000: k3_r5f_cluster_probe: Cluster successfully probed in split mode k3_r5f_rproc r5f@41000000: k3_r5f_probe k3_r5f_rproc r5f@41000000: k3_r5f_of_to_priv k3_r5f_rproc r5f@41000000: ti_sci_proc_of_to_priv k3_r5f_rproc r5f@41000000: k3_r5f_core_of_get_memories k3_r5f_rproc r5f@41000000: memory atcm: bus addr 0x0000000041000000 size 0x10000 va 0000000041000000 da 0x0 k3_r5f_rproc r5f@41000000: memory btcm: bus addr 0x0000000041010000 size 0x10000 va 0000000041010000 da 0x41010000 k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work k3_r5f_rproc r5f@41400000: k3_r5f_probe k3_r5f_rproc r5f@41400000: k3_r5f_of_to_priv k3_r5f_rproc r5f@41400000: ti_sci_proc_of_to_priv k3_r5f_rproc r5f@41400000: k3_r5f_core_of_get_memories k3_r5f_rproc r5f@41400000: memory atcm: bus addr 0x0000000041400000 size 0x10000 va 0000000041400000 da 0x0 k3_r5f_rproc r5f@41400000: memory btcm: bus addr 0x0000000041410000 size 0x10000 va 0000000041410000 da 0x41010000 k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work
我们使用以下器件树设置来设置拆分模式:
&mcu_r5fss0 {
/* Set cluster to split mode */
ti,cluster-mode = <0>;
};
我们是否缺少一些配置标志或设备树覆盖?
此致
Daniel