This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:SDK 11.0 MCU 1/1拆分模式无法正常工作

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493582/processor-sdk-j784s4-sdk-11-0-mcu-1-1-split-mode-not-working

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

你(们)好

我们目前正在迁移到 SDK 11.0预发布版本。

我们以分离模式运行 MCU 1/1。 这似乎是打破了现在。

U-Boot 正在打印以下日志消息:

k3_r5fss r5fss@41000000: k3_r5f_cluster_probe
k3_r5fss r5fss@41000000: k3_r5f_cluster_probe: Cluster successfully probed in split mode
k3_r5f_rproc r5f@41000000: k3_r5f_probe
k3_r5f_rproc r5f@41000000: k3_r5f_of_to_priv
k3_r5f_rproc r5f@41000000: ti_sci_proc_of_to_priv
k3_r5f_rproc r5f@41000000: k3_r5f_core_of_get_memories
k3_r5f_rproc r5f@41000000: memory     atcm: bus addr 0x0000000041000000 size 0x10000 va 0000000041000000 da 0x0
k3_r5f_rproc r5f@41000000: memory     btcm: bus addr 0x0000000041010000 size 0x10000 va 0000000041010000 da 0x41010000
k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work
k3_r5f_rproc r5f@41400000: k3_r5f_probe
k3_r5f_rproc r5f@41400000: k3_r5f_of_to_priv
k3_r5f_rproc r5f@41400000: ti_sci_proc_of_to_priv
k3_r5f_rproc r5f@41400000: k3_r5f_core_of_get_memories
k3_r5f_rproc r5f@41400000: memory     atcm: bus addr 0x0000000041400000 size 0x10000 va 0000000041400000 da 0x0
k3_r5f_rproc r5f@41400000: memory     btcm: bus addr 0x0000000041410000 size 0x10000 va 0000000041410000 da 0x41010000
k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work

我们使用以下器件树设置来设置拆分模式:

&mcu_r5fss0 {
	/* Set cluster to split mode */
	ti,cluster-mode = <0>;
};

我们是否缺少一些配置标志或设备树覆盖?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过添加缺少的未合并修补程序来解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交您解决问题的方法!

    此致、

    Josue