请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
TDA4VH
1001
FreeRTOS+Linux

我们想知道 CSI_RX_IF 是否可以通过 stream0将接收到的摄像头数据放入 DDR、并通过 stream1将数据转发到 CSI_TX_IF 以实现环回?
从 csirxtx_loopback_test 示例中、似乎在 initCaptParams 中、chType 无法同时配置 LPBK 和 Capt、这是否意味着我们不能同时使用 stream0和 stream1?