This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:CSI_RX_IF 中的 stream0和 stream1是否可以一起工作

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499984/tda4vh-q1-whether-stream0-and-stream1-in-csi_rx_if-can-work-together

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

TDA4VH

1001

FreeRTOS+Linux

我们想知道 CSI_RX_IF 是否可以通过 stream0将接收到的摄像头数据放入 DDR、并通过 stream1将数据转发到 CSI_TX_IF 以实现环回?

从 csirxtx_loopback_test 示例中、似乎在 initCaptParams 中、chType 无法同时配置 LPBK 和 Capt、这是否意味着我们不能同时使用 stream0和 stream1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、应该可以 将数据传输到 DDR 和 CSITX、 但我们尚未真正进行验证。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们应该如何根据 csirxtx_loopback_test 示例修改它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请修改此示例以包括 DDR 写入、也可以是 csirx_capture_testapp。

    此致、

    Brijesh