This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:与 DDR3相关的故障问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493408/tda3mv-ddr3-related-fault-issue

器件型号:TDA3MV

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户在使用 TDA3MVRBFABFRQ1时遇到了一些问题

带2个 DDR3 (K4B4G1646E-BNCB)

这是他们得到的日志。

导致此问题的原因是什么?

如果您需要更多数据来分析此问题、请告诉我。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是新设计还是现有设计?  

    已构建/测试了多少块主板、有多少块主板显示了问题?

    故障是在每个引导周期发生、还是有时发生?  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板处于验证状态。

    他们制造了300块电路板、5块电路板出了问题。

    一旦问题发生、它会在每个启动周期发生。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能看一下这个吗?

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有他们正在使用的寄存器设置、特别是他们用于设置 PHY 寄存器的阵列? (示例如下)

    此致、
    Kevin

    const unsigned int DRA75x_DDR3L_TI_evm_revH_emiF1_ext_phy_regs 532MHz []={
       0x04040100、
       0x006B006B、
       0x006B006B、
       0x006B006B、
       0x006B006B、
       0x006B006B、
       0x00320032、
       0x00320032、
       0x00320032、
       0x00320032、
       0x00320032、
       0x00600060、
       0x00600060、
       0x00600060、
       0x00600060、
       0x00600060、
       0x00400040、
       0x00400040、
       0x00400040、
       0x00400040、
       0x00400040、
       0x00800080、
       0x00800080、
       0x40010080、
       0x08102040、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000000、
       0x00000077
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TDA3x_5F00_DDR3L_5F00_532MHz_5F00_D3_5F00_RVP_5F00_rev1.txt

    这是它们的寄存器设置。 当他们换了器件、然后在两个电路板上都运行良好、因此他们停止了调查。

    假设:SMT 问题

    此致、

    TED