请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3MV 工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户在使用 TDA3MVRBFABFRQ1时遇到了一些问题
带2个 DDR3 (K4B4G1646E-BNCB)
这是他们得到的日志。

导致此问题的原因是什么?
如果您需要更多数据来分析此问题、请告诉我。
此致、
TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户在使用 TDA3MVRBFABFRQ1时遇到了一些问题
带2个 DDR3 (K4B4G1646E-BNCB)
这是他们得到的日志。

导致此问题的原因是什么?
如果您需要更多数据来分析此问题、请告诉我。
此致、
TED
您好、
您是否有他们正在使用的寄存器设置、特别是他们用于设置 PHY 寄存器的阵列? (示例如下)
此致、
Kevin
| const unsigned int DRA75x_DDR3L_TI_evm_revH_emiF1_ext_phy_regs 532MHz []={ |
| 0x04040100、 |
| 0x006B006B、 |
| 0x006B006B、 |
| 0x006B006B、 |
| 0x006B006B、 |
| 0x006B006B、 |
| 0x00320032、 |
| 0x00320032、 |
| 0x00320032、 |
| 0x00320032、 |
| 0x00320032、 |
| 0x00600060、 |
| 0x00600060、 |
| 0x00600060、 |
| 0x00600060、 |
| 0x00600060、 |
| 0x00400040、 |
| 0x00400040、 |
| 0x00400040、 |
| 0x00400040、 |
| 0x00400040、 |
| 0x00800080、 |
| 0x00800080、 |
| 0x40010080、 |
| 0x08102040、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000000、 |
| 0x00000077 |
| }; |
e2e.ti.com/.../TDA3x_5F00_DDR3L_5F00_532MHz_5F00_D3_5F00_RVP_5F00_rev1.txt
这是它们的寄存器设置。 当他们换了器件、然后在两个电路板上都运行良好、因此他们停止了调查。
假设:SMT 问题
此致、
TED