This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:MCSPI 时钟速度配置和范围

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500755/tmds64evm-mcspi-clock-speed-configuration-and-range

器件型号:TMDS64EVM

工具/软件:

您好、  

我们的团队正在 TMDS64EVM 电路板上配置 MCSPI。  

是否可以调整 SPI 时钟速度?

example.syscfg 文件中、我们位于"MCSPI 通道配置"部分、其中包括一个默认值为10 MHz 的"Clock Frequency (Hz)"字段。

这是否是用于设置 SPI 时钟速度的正确参数?

如果是、MCSPI 支持的最小和最大时钟速度是多少?


谢谢你。
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议您通读以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414084/faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide/5428535#5428535

    此常见问题解答可以回答您的大多数问题。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valbhav:  

    感谢您的及时回复。  

    从您分享的常见问题解答中、我找到了以下内容。 如果我们选择表中没有的频率、频率是否会舍入到下一个有效值?
    例如、如果我们使用 默认频率1MHz、实际上会向下舍入到781.25KHz。 我的理解是否正确?

    或者、我们可以设置为范围内的任何频率(12.2KHz ~ 50MHz)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    问得好。

    、如果我们使用 默认频率1MHz、这实际上会舍入到781.25KHz。 我的理解是否正确?

    让我探测时钟来检查这一点。

    一旦我有了输入、我就会给您一个更新。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过在1 MHz 上运行 MCSPI 时钟检查了波形。  

    频率为1 MHz、不进行舍入。

    希望这些数据有所帮助。

    或者我们是否可以设置为范围内的任何频率(12.2KHz ~ 50MHz)

    我想说的是、最好在表中选择一个上述值、因为这些值将根据分频器生成。

    例如、当我设置为26.5 MHz 的时钟频率时、可以在时钟上看到以下频率:一些时钟是25 MHz、一些时钟是26.3 MHz。

    此致、

    Vaibhav