工具/软件:
您好、
我们的团队正在 TMDS64EVM 电路板上配置 MCSPI。
在 example.syscfg 文件中、我们位于"MCSPI 通道配置"部分、其中包括一个默认值为10 MHz 的"Clock Frequency (Hz)"字段。
这是否是用于设置 SPI 时钟速度的正确参数?
如果是、MCSPI 支持的最小和最大时钟速度是多少?
谢谢你。
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们的团队正在 TMDS64EVM 电路板上配置 MCSPI。
在 example.syscfg 文件中、我们位于"MCSPI 通道配置"部分、其中包括一个默认值为10 MHz 的"Clock Frequency (Hz)"字段。
这是否是用于设置 SPI 时钟速度的正确参数?
如果是、MCSPI 支持的最小和最大时钟速度是多少?
谢谢你。
Chris
您好、
建议您通读以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414084/faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide/5428535#5428535
此常见问题解答可以回答您的大多数问题。
此致、
Vaibhav
您好、Chris、
问得好。
、如果我们使用 默认频率1MHz、这实际上会舍入到781.25KHz。 我的理解是否正确?
让我探测时钟来检查这一点。
一旦我有了输入、我就会给您一个更新。
此致、
Vaibhav
您好、
我通过在1 MHz 上运行 MCSPI 时钟检查了波形。
频率为1 MHz、不进行舍入。

希望这些数据有所帮助。
或者我们是否可以设置为范围内的任何频率(12.2KHz ~ 50MHz)
我想说的是、最好在表中选择一个上述值、因为这些值将根据分频器生成。
例如、当我设置为26.5 MHz 的时钟频率时、可以在时钟上看到以下频率:一些时钟是25 MHz、一些时钟是26.3 MHz。
此致、
Vaibhav