This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:在 TDA4AEN-Q1平台上使用的 RCCB 原始传感器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499958/tda4aen-q1-rccb-raw-sensor-used-on-tda4aen-q1-platform

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们计划 在 TDA4AEN-Q1平台上使用 RCCB 传感器、但我们想确认是否支持以下各项?

1.  TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器去马赛克?

2.  TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器 AWB/CCM 校准和调优? 调整工作是否存在任何潜在风险?

谢谢

Taylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    从硬件的角度来看、是的、RCCB 传感器可以在 TDA4AEN 器件上受支持。 但 已发布的 SDK 中不支持该功能、因此已发布的 SDK 中不支持 AWB 和此类传感器调优。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    [报价 userid="559615" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499958/tda4aen-q1-rccb-raw-sensor-used-on-tda4aen-q1-platform

    1.  TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器去马赛克?

    [/报价]

    RCCB 可由 TDA4AEN 支持。
    TDA4 VPAC-VISS 使用可编程的6x6 CFAI 滤波器以类似的方式处理所有2x2颜色图形(任何特定颜色图形都没有特殊的 H/W)。

    由于 RCCB 主要用于机器视觉用例、因此在 ISP 中如何使用和调优取决于最终应用。
    它与 RGGB 传感器不同、可能无法在所有条件下提供良好的人类视觉输出。

    [quote userid="559615" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499958/tda4aen-q1-rccb-raw-sensor-used-on-tda4aen-q1-platform   TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器 AWB/CCM 校准和调优? [/报价]

    通常、AWB 和 CCM 的校准方法与 TDA4AEN 上的 RGGB 传感器相同。

    例如、在调优工具中、您可以为 RCCB 传感器选择 RGGB 颜色格式、因为我们没有 RCCB 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    我的理解是正确的、您可以帮助检查一下吗?

    1. 如您所述、 TDA4AEN 可以获取 RCCB 原始数据的输入并传输到 RGGB 格式、因此我们应该选择 RGGB 格式来在 TI 调优工具中执行 AWB 和 CCM 校准转录。

    2.关于您说:"由于 RCCB 主要用于机器视觉用例,它在 ISP 中的使用和调优取决于最终应用。
    它与 RGGB 传感器不同、可能无法在所有条件下提供良好的人类视觉输出。"

    我们对颜色和 AWB 有一些客户要求、如下所示。 我想知道实现目标是否有任何困难或潜在风险?

    颜色精度  
    A.  
    按照的颜色精度部分中指定的方式捕获 X-Rite 色卡的图像  
    测试图表和 ROI。  
    b.测量并计算 CIELAB 颜色空间中所有色块的 Delta E (E)值  
    不同符号。   
    c.  
    通过(颜色精度):≤E 15 (平均值)、35 (max)@700lux 和 CCT 条件。  
    通过(颜色精度):≤E 20 (平均值)、40 (max)@20lux 和 CCT 条件。  
    通过(颜色精度):≤E 26 (平均值)、40 (max)@5lux 和 CCT 条件。  
    o 自动白平衡  
    A.  
    按照的白平衡会话中指定的方式捕获 X-Rite 颜色检查的图像  
    测试图表和 ROI。  
    b.测量并计算中性色块的 RGB 值和饱和度值(19–24  
    贴片)的偏移量公式。   
    c.  
    S (Saturation)值= 100 x (、、)−(、、)
    (、、)
    d.通过(自动白平衡): S < 10@700/20/5lux 且 CCT 条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    TDA4AEN 可以获取 RCCB 原始数据的输入并传输到 RGGB 格式

    无需传输。
    它只是相同的原始图像。

    我们应该选择 RGGB 格式、以便在 TI 调优工具中执行 AWB 和 CCM 校准 jog。

    是、因为调优工具中没有 RCCG 选项。
    您可能会将 C 视为 G

    我们对颜色和 AWB 有一些客户要求、如下所示。

    我无法确定、因为我没有这种测试经验、这取决于透镜和传感器。

    对于典型的照明条件、使用 RCCB 进行颜色再现应该可以。
    RCCB 的常见问题是红色和橙色/黄色之间的混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    (1)无需传输。  它只是相同的原始图像。

    ->您能告诉我 RCCB 的 Demosaic 过程吗?

    我想它使用  Y = 0.299R+0.587G+0.114B 来获得绿色值、然后执行 Demosic 过程、如 RGGB 传感器

    (2)可以、因为调优工具中没有 RCCG 选项。  您可能会将 C 视为 G

     如果我们选择 RGGB 格式、这意味着我们应该输入 RGGB RAW 供 DCC 工具使用、否则工具会错误地将 C 标识为 G。是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    您能告诉我 RCCB 的 Demosaic 流程吗?

    有关去马赛克的信息、请参阅"CFA+WDR"插件指南。

    我猜它使用  Y = 0.299R+0.587G+0.114B 来获得绿色值、然后像 RGGB 传感器一样执行 Demosaic 过程

    这适用于 RGB 到 YUV 转换。

     如果我们选择 RGGB 格式、这意味着我们应该输入 RGGB RAW 供 DCC 工具使用、否则、该工具会错误地将 C 标识为 G。是否正确?

    否、调优工具不关心 IT 是 G 还是 C
    它只需要知道4个颜色通道在哪里、例如、4个可能选项中的哪一个是 XYYZ、YXZY、YZXY 和 ZYYX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    实际上、我想知道的是 RCCB 传感器颜色再现不佳的根本原因。 如我所知、透明像素将具有 R、G、B 和红外光源。 因此、与 RGGB 传感器相比、它具有更复杂的颜色分量、在做去马赛克的同时很容易引起颜色混淆。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    实际上、我想知道的是 RCCB 传感器颜色再现不佳的根本原因。 [/报价]

    RCCB 的颜色不一定是坏的,因为它取决于场景。
    您的传感器供应商可能会比我们更好地解释其 RGGB 和 RCCB 传感器之间的差异。

    因此、它具有更复杂的颜色分量、与 RGGB 传感器相比、在做去马赛克性比较时很容易混淆颜色。 [/报价]

    TDA4去马赛克不会改变颜色。
    它是"RCCB-->RCB"或"RGGB -->RGB"。

    通过从"RCB 转换为 RGB"或"RGB 转换为 RGB"来完成色彩复制。
    RGGB CFA 比 RCCB CFA 在所有可能的条件下进行 RGB 颜色再现要成熟得多。

    [/quote]