工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们计划 在 TDA4AEN-Q1平台上使用 RCCB 传感器、但我们想确认是否支持以下各项?
1. TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器去马赛克?
2. TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器 AWB/CCM 校准和调优? 调整工作是否存在任何潜在风险?
谢谢
Taylar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们计划 在 TDA4AEN-Q1平台上使用 RCCB 传感器、但我们想确认是否支持以下各项?
1. TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器去马赛克?
2. TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器 AWB/CCM 校准和调优? 调整工作是否存在任何潜在风险?
谢谢
Taylar
尊敬的 Taylar:
[报价 userid="559615" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499958/tda4aen-q1-rccb-raw-sensor-used-on-tda4aen-q1-platform1. TDA4AEN 上是否支持 RCCB 传感器去马赛克?
[/报价]RCCB 可由 TDA4AEN 支持。 
TDA4 VPAC-VISS 使用可编程的6x6 CFAI 滤波器以类似的方式处理所有2x2颜色图形(任何特定颜色图形都没有特殊的 H/W)。 
由于 RCCB 主要用于机器视觉用例、因此在 ISP 中如何使用和调优取决于最终应用。 
它与 RGGB 传感器不同、可能无法在所有条件下提供良好的人类视觉输出。 
通常、AWB 和 CCM 的校准方法与 TDA4AEN 上的 RGGB 传感器相同。
例如、在调优工具中、您可以为 RCCB 传感器选择 RGGB 颜色格式、因为我们没有 RCCB 选项。
Hi Gang Hua、
我的理解是正确的、您可以帮助检查一下吗?
1. 如您所述、 TDA4AEN 可以获取 RCCB 原始数据的输入并传输到 RGGB 格式、因此我们应该选择 RGGB 格式来在 TI 调优工具中执行 AWB 和 CCM 校准转录。
2.关于您说:"由于 RCCB 主要用于机器视觉用例,它在 ISP 中的使用和调优取决于最终应用。 
它与 RGGB 传感器不同、可能无法在所有条件下提供良好的人类视觉输出。" 
我们对颜色和 AWB 有一些客户要求、如下所示。 我想知道实现目标是否有任何困难或潜在风险?
颜色精度  
A.  
按照的颜色精度部分中指定的方式捕获 X-Rite 色卡的图像  
测试图表和 ROI。  
b.测量并计算 CIELAB 颜色空间中所有色块的 Delta E (E)值  
不同符号。   
c.  
通过(颜色精度):≤E 15 (平均值)、35 (max)@700lux 和 CCT 条件。  
通过(颜色精度):≤E 20 (平均值)、40 (max)@20lux 和 CCT 条件。  
通过(颜色精度):≤E 26 (平均值)、40 (max)@5lux 和 CCT 条件。  
o 自动白平衡  
A.  
按照的白平衡会话中指定的方式捕获 X-Rite 颜色检查的图像  
测试图表和 ROI。  
b.测量并计算中性色块的 RGB 值和饱和度值(19–24  
贴片)的偏移量公式。   
c.  
S (Saturation)值= 100 x (、、)−(、、) 
(、、) 
d.通过(自动白平衡): S < 10@700/20/5lux 且 CCT 条件。 
尊敬的 Taylar:
TDA4AEN 可以获取 RCCB 原始数据的输入并传输到 RGGB 格式
无需传输。 
它只是相同的原始图像。 
我们应该选择 RGGB 格式、以便在 TI 调优工具中执行 AWB 和 CCM 校准 jog。
是、因为调优工具中没有 RCCG 选项。 
您可能会将 C 视为 G 
我们对颜色和 AWB 有一些客户要求、如下所示。
我无法确定、因为我没有这种测试经验、这取决于透镜和传感器。
对于典型的照明条件、使用 RCCB 进行颜色再现应该可以。 
RCCB 的常见问题是红色和橙色/黄色之间的混淆。 
Hi Gang Hua、
(1)无需传输。 它只是相同的原始图像。
->您能告诉我 RCCB 的 Demosaic 过程吗?
我想它使用 Y = 0.299R+0.587G+0.114B 来获得绿色值、然后执行 Demosic 过程、如 RGGB 传感器
(2)可以、因为调优工具中没有 RCCG 选项。 您可能会将 C 视为 G
如果我们选择 RGGB 格式、这意味着我们应该输入 RGGB RAW 供 DCC 工具使用、否则工具会错误地将 C 标识为 G。是否正确?
尊敬的 Taylar:
您能告诉我 RCCB 的 Demosaic 流程吗?
有关去马赛克的信息、请参阅"CFA+WDR"插件指南。
我猜它使用 Y = 0.299R+0.587G+0.114B 来获得绿色值、然后像 RGGB 传感器一样执行 Demosaic 过程
这适用于 RGB 到 YUV 转换。
如果我们选择 RGGB 格式、这意味着我们应该输入 RGGB RAW 供 DCC 工具使用、否则、该工具会错误地将 C 标识为 G。是否正确?
否、调优工具不关心 IT 是 G 还是 C 
它只需要知道4个颜色通道在哪里、例如、4个可能选项中的哪一个是 XYYZ、YXZY、YZXY 和 ZYYX。 
尊敬的 Taylar:
实际上、我想知道的是 RCCB 传感器颜色再现不佳的根本原因。 [/报价]RCCB 的颜色不一定是坏的,因为它取决于场景。
您的传感器供应商可能会比我们更好地解释其 RGGB 和 RCCB 传感器之间的差异。[/quote]因此、它具有更复杂的颜色分量、与 RGGB 传感器相比、在做去马赛克性比较时很容易混淆颜色。 [/报价]TDA4去马赛克不会改变颜色。
它是"RCCB-->RCB"或"RGGB -->RGB"。通过从"RCB 转换为 RGB"或"RGB 转换为 RGB"来完成色彩复制。
RGGB CFA 比 RCCB CFA 在所有可能的条件下进行 RGB 颜色再现要成熟得多。