This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:SD 引导的端子

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449795/am6421-terminal-for-sd-boot

器件型号:AM6421

工具/软件:

你(们)好

客户将仅在引导期间使用 SD 卡(SDBOOT)。

因此、不需要 UHS-I、因此只需为 SD 提供3.3V 电压。

 

来自 HW 角度视图 、我有一个关于终端处理的问题。

这些器件需要将 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC1直接连接到 GND、因为它们只需为 SD 提供3.3V 电压。

它是否适合终端处理?

 

来自 SW 视图 、我有一个关于终端处理的问题。

客户代码不打算使用 UHS-I、但他们希望使用 SDBOOT。

使用 SDBOOT 时、是否在 ROM 代码或 SBL 中执行了任何用于 UHS-I 的代码、因此有必要处理 UHS-I 的终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsurumoto-San、

    我首先将您的线程发送给团队成员、从 ROM 代码的角度进行评论。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随时 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    您是否能够从 ROM 代码团队获得任何响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从硬件的角度来看、如果您不打算使用 UHS-I SD 卡、或者不打算使用 UHS-I SD 卡支持的任何更快的1.8V 信号数据传输模式、可以通过固定的3.3V 电源为 MMC1 IO 电源轨(VDDSHV5)供电。 如果您连接了 UHS-I SD 卡、必须确保软件绝不会尝试使用任何1.8V 信号模式。 因此、您担心 ROM 代码的作用是有效的。  对于建议的连接拓扑、需要确保 SD 卡 ROM 引导代码 在检测到 UHS-I SD 卡时不会使用任何1.8V 信号模式。  我将让 ROM 代码团队回答这个问题。

    如果未使用 SDIO_LDO 为 VDDSHV5供电、则 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC1应直接连接到 GND。  

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 代码将在低时钟频率下使用传统兼容模式25MHz、并且无论 SD 卡功能如何、绝不会尝试增加频率。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、非常感谢!