工具/软件:
你(们)好
客户将仅在引导期间使用 SD 卡(SDBOOT)。
因此、不需要 UHS-I、因此只需为 SD 提供3.3V 电压。
来自 HW 角度视图 、我有一个关于终端处理的问题。
这些器件需要将 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC1直接连接到 GND、因为它们只需为 SD 提供3.3V 电压。
它是否适合终端处理?
来自 SW 视图 、我有一个关于终端处理的问题。
客户代码不打算使用 UHS-I、但他们希望使用 SDBOOT。
使用 SDBOOT 时、是否在 ROM 代码或 SBL 中执行了任何用于 UHS-I 的代码、因此有必要处理 UHS-I 的终端?