This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4设计约束

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500352/tda4ven-q1-lpddr4-design-constraint

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

你(们)好

请告诉我以下约束的详细信息。

LP4_DRS5:网类别 DQSx 和 BYTEx 上的偏差(RSD1至 RSD2偏差)=>最大25ps
LP4_DRS6:每个 DQS 对的传播延迟必须小于传播延迟 DQ/DM。 (RSD1 < RSD2)=>最大150ps

我认为、如果允许出现偏斜"LP4_DRS6=150PS"、则无法实现"LP4_DRS5"。


此致、

山本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    字节通道(DQSp/n、DQ[7:0]、DM)内所有位上的总偏移(最短到最长)应小于25ps。  

    DQSP/n 应该是字节通道内的最短网: DQSP/n <= DQ[7:0]、DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解  LP4_DRS5和 LP4_DRS6的含义 。

    将限制"最大 150PS"、请告诉我更多一个问题。

    如果   满足 LP4_DRS5、 则 LP4_DRS6 约束不会是最大值 25ps?

    LP4_DRS6在哪些情况下会偏斜至150ps?

     示例  LP4_DRS5和 LP4_DRS6的最坏情况

    DQS0:150马力

    DQ0:175ps (BYTE0最大值)

    DQ4:160ps (BYTE0最小值)

     => DQ0 (max)- DQS0 = 25ps (LP4_DRS5:OK、 LP4_DRS6:OK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-如果满足 LP4_DRS5、则最大偏斜为25ps。  LP4_DRS6增加了字节通道内 DQS 最短的约束、并且由于 LP4_DRS5150ps 没有很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我知道 LP4_DRS6 "150PS"的最大约束值应正确为"25ps"。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组合 LP4_DRS5和 LP4_DRS6时-是的、字节两端的最大偏差将为25ps、DQSP/n 是字节通道内的最短网。