This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62 - uart6配置

Guru**** 2428120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501419/am625-am62---uart6-configuration

器件型号:AM625

工具/软件:

我正在尝试在 AM62上配置 uart6 - 用于 BeaglePlay 的 System Linux  (6.6.32-ti-arm64-R10)。  在*。dts 文件中按如下方式配置 uart6 - ttyS1以及 mikroBUS 中的调试 uart0和 uart5:


我无法在/dev 中显示 ttyS1 (uart6):



但是它已注册:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我不希望收到以下内核消息、以前从未见过。

    [1.303668]串行序列0:tty 端口 ttyS1已注册

    您能否从&MAIN_uart6模式中删除"mcu"节点、以查看是否仍打印此消息并显示/dev/ttyS1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案- ttyS1出现、现在可以使用。
    A)首先、我编译了经修改的*。dts 文件
    b)然后我替换了所有 出现的旧*。dtb 文件
    C)重新引导系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴问题得到解决。 感谢您的更新。