This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:在初始化过程中、哪些寄存器是训练后存储的更新值?

Guru**** 2428120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502029/dra821u-q1-in-which-registers-are-the-updated-values-stored-in-after-training-during-initialization

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

您好、

 

我们在 e2e 主题中找到了以下有关 DDR 硬件培训的注释。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439609/tda4vm-q1-questions-about-tda4vm-ddr-training/5521147#5521147

"在初始化期间执行相应的训练后、MR12和 MR14中的值将被更新。 "

在初始化过程中、哪些寄存器是训练后存储在中的更新值?

MR12_DATA_F1_0和 MR14_DATA_F1_0、正确吗?

但是、当客户在启动后确认上述寄存器时、上述寄存器中的值与由基于 Excel 的 DDR Config 工具0.10.0创建的 DTSI 文件上的设置值(初始值)没有任何变化。

开始培训时是否需要一些设置? 或者训练是否以默认设置在 u-boot 中开始?

<测试1 >

在由基于 Excel 的 DDR Config 工具0.10.0创建的 DTSI 文件中设置值(初始值)。

  MR12_DATA_F1_0= 0x27

  MR14_DATA_F1_0= 0x0F

 

引导后(训练后?)读取值。

  MR12_DATA_F1_0= 0x27

  MR14_DATA_F1_0= 0x0F

 

<测试2 >  

对由基于 Excel 的 DDR Config 工具0.10.0创建的 DTSI 文件设置值(初始值)。

  MR12_DATA_F1_0= 0x26

  MR14_DATA_F1_0= 0x0E

 

引导后(训练后?)读取值。

  MR12_DATA_F1_0= 0x26

  MR14_DATA_F1_0= 0x0E

 

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否从这些寄存器读取数据?

    DDRSS_PI_282
    DDRSS_PI_284
    DDRSS_PI_286
    DDRSS_PI_288
    DDRSS_PI_290
    DDRSS_PI_292
    DDRSS_PI_294
    DDRSS_PI_296
    DDRSS_PI_298

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忽略上述帖子。

    请读出这些寄存器:

    DDRSS_PI_278
    DDRSS_PI_280
    DDRSS_PI_284
    DDRSS_PI_286
    DDRSS_PI_290
    DDRSS_PI_292
    DDRSS_PI_296
    DDRSS_PI_298

    此致、
    Kevin