工具/软件:
您好、
我们在 e2e 主题中找到了以下有关 DDR 硬件培训的注释。
"在初始化期间执行相应的训练后、MR12和 MR14中的值将被更新。 "
在初始化过程中、哪些寄存器是训练后存储在中的更新值?
MR12_DATA_F1_0和 MR14_DATA_F1_0、正确吗?
但是、当客户在启动后确认上述寄存器时、上述寄存器中的值与由基于 Excel 的 DDR Config 工具0.10.0创建的 DTSI 文件上的设置值(初始值)没有任何变化。
开始培训时是否需要一些设置? 或者训练是否以默认设置在 u-boot 中开始?
<测试1 >
在由基于 Excel 的 DDR Config 工具0.10.0创建的 DTSI 文件中设置值(初始值)。
MR12_DATA_F1_0= 0x27
MR14_DATA_F1_0= 0x0F
引导后(训练后?)读取值。
MR12_DATA_F1_0= 0x27
MR14_DATA_F1_0= 0x0F
<测试2 >
对由基于 Excel 的 DDR Config 工具0.10.0创建的 DTSI 文件设置值(初始值)。
MR12_DATA_F1_0= 0x26
MR14_DATA_F1_0= 0x0E
引导后(训练后?)读取值。
MR12_DATA_F1_0= 0x26
MR14_DATA_F1_0= 0x0E
谢谢。此致、
英明