This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J721E DRA829/TDA4VM 处理器切换到 eMMC 引导作为主引导模式、将 SD 卡作为备用引导模式

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501211/tda4vm-j721e-dra829-tda4vm-processor-shifting-to-emmc-booting-as-a-primary-boot-mode-and-sd-card-as-a-backup-bootmode

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好:

我们开发了一个当前从 SD 卡启动的定制 TDA4板。
在我们的设计中:

  • eMMC 连接到端口0

  • SD 卡已连接至端口1

对于 SD 卡引导、引导模式配置如下设置并正常工作:

  • MCU_BOOTMODE [9:0] = 0000000000

  • SYS_BOOTMODE [7:0] = 01101011 ( PFA image for it )

现在、我们要切换到 主要从 eMMC 引导 SD 卡作为回退

根据 TDA4VM 处理器 TRM、我们将引导配置更新为:

  • 仅= 0 (正常引导模式)

  • MCU_BOOTMODE [9:0] = 0000001000

  • SYS_BOOTMODE [7:0] = 10001011

但是、采用这种配置时、电路板无法按预期从 eMMC 引导。

我们已实现所需的上拉和下拉电阻器、但似乎仍有一些问题。
有人可以帮助确定我们的配置可能有什么问题吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    是否可以将引导配置更新为以下内容并验证其是否正常工作:

    • SYS_BOOTMODE[7:0]= 10011011

    此致

    Gokul