请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具/软件:
您好:
我们开发了一个当前从 SD 卡启动的定制 TDA4板。 
在我们的设计中: 
- 
eMMC 连接到端口0 
- 
SD 卡已连接至端口1 
对于 SD 卡引导、引导模式配置如下设置并正常工作:
- 
MCU_BOOTMODE [9:0] = 0000000000
- 
SYS_BOOTMODE [7:0] = 01101011 ( PFA image for it )
现在、我们要切换到 主要从 eMMC 引导 和 SD 卡作为回退 。
根据 TDA4VM 处理器 TRM、我们将引导配置更新为:
- 
仅= 0 (正常引导模式) 
- 
MCU_BOOTMODE [9:0] = 0000001000
- 
SYS_BOOTMODE [7:0] = 10001011
但是、采用这种配置时、电路板无法按预期从 eMMC 引导。
我们已实现所需的上拉和下拉电阻器、但似乎仍有一些问题。 
有人可以帮助确定我们的配置可能有什么问题吗? 
提前感谢!