请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 主题: SN75LVDS83B 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们计划使用具有4通道摄像头输入的 TDA4VM 来开发物体识别显示屏。
该显示屏将使用 DPI 转 LVDS (SN75LVDS83B)通过 LCD 连接。
摄像头将进行多路复用(4通道多路复用器)并连接到 CSI_RX0。
我们有一些关于引导过程的问题:
-
我们想使用 eMMC 而不是 SD 卡。 由于 MMC1没有复位引脚、因此建议使用什么方法来处理此问题?
-
如果 eMMC 引导模式运行良好、则认为 CPLD 不是必需的、是正确的吗?
感谢您的指导。