This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:这是一个有关 eMMC 引导的问题。

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500901/tda4vm-this-is-a-question-about-emmc-boot

器件型号:TDA4VM
主题: SN75LVDS83B 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们计划使用具有4通道摄像头输入的 TDA4VM 来开发物体识别显示屏。

该显示屏将使用 DPI 转 LVDS (SN75LVDS83B)通过 LCD 连接。

摄像头将进行多路复用(4通道多路复用器)并连接到 CSI_RX0。

我们有一些关于引导过程的问题:

  • 我们想使用 eMMC 而不是 SD 卡。 由于 MMC1没有复位引脚、因此建议使用什么方法来处理此问题?

  • 如果 eMMC 引导模式运行良好、则认为 CPLD 不是必需的、是正确的吗?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 kyuil、

    对于 eMMC、可通过3种方式完成复位:

    • CMD0
    • HW_Reset
    • 下电上电  

    CMD0:(S/W 复位)

    发送带有特定参数的 CMD 0将执行 eMMC 的软件复位。

    H/W 复位:

    h/w 复位可以通过发送 RST_n 信号来完成。

    默认情况下、RST_n 信号在 DEV 中被暂时禁用

    ICE。
    •主机必须将 ECSD 寄存器字节162位[1:0]设置为0x1以启用该功能、然后主机才能使用该功能。

    我还附加了 EMMC 的 JEDEC 规范、其中包含有关重置 eMMC 的详细信息、我建议您完成以下操作:

    e2e.ti.com/.../JESD84_2D00_B51-_2800_1_2900_.pdf

    此致

    Gokul