This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J721EXCP01EVM 评估板赢得't BOOT

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499294/tda4vm-j721excp01evm-evalation-board-won-t-boot

器件型号:TDA4VM
主题: INA226中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:
我最近购买了评估板(J721EXCP01EVM 和 J721EXSOMG01EVM)来了解和演示 TDA4VM 的功能、但该电路板无法启动。 我期望该板只是开箱即用、但也许它不会、需要做一些事情。 为 EVK 提供的文档不明确。
我做了以下工作。
  1. 按照 TI 的入门说明安装 SOM
  2. 使用桶形连接器和12V 5A 电源将电源连接到通用板
  3. 已插入 SOM 附带的 SD 卡
  4. 已将 USB 电缆连接至终端端口
  5. 已将显示器连接到 DP Display0
  6. 已验证 DIP 引导开关(SW8和 SW9)
  7. 将电源开关设置为开
近况如何。
  1. LED (LD5、LD6、LD7和电源)亮起-它们是绿色 LED -
  2. 显示器/显示屏上无活动
  3. SOM 上无活动(如果有、我在那里看不到任何 LED)
  4. 终端输出无活动
我使用电压表测量了几个测试点。 SOM 具有3.3V 电压、通用板具有12V 电压。 我还检查了随 SOM 附带的 SD 卡、它中确实有文件(Linux)。
我的假设是通用板可以、但 SOM 可能不是、我不知道要了解什么。 例如、如果 SOM 正常工作、一些 LED 会亮起、或者电路板或显示器上有某种活动-通过某种反馈判断正在发生什么-
我担心我错过了一个简单的步骤。  
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LD5、LD6、LD7 LED 为绿色、表示所有电源域均已通电。 (正常)。  您能说明您的 DIP 开关设置吗?  对于 SD 卡引导、我认为应该是: SW8 [1:8]= 1000 0010、SW9 [1:8]= 0000 0000

    您能否说明您连接的终端端口(适用于 Linux 终端)?  有两个 USART 端口/USB 连接器- J43和 J44。  对于 Linux、我相信他们在 J44上使用第一个四端口。 (请注意、有时 Windows 可能会错误地订购端口-因此、如果需要、请检查所有4个端口)。  为 J44 (USART 端口)连接 USB 电缆时、LD11 LED 是否亮起?  这表示已枚举 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。  

    是的。 DIP 开关 SW8的开关/位1和位7打开、SW9全部关闭。 我连接到 J44、它确实有一个 在12V 或非12V 的情况下亮起的 LED。 我也尝试了 J43做同样的事情。 唯一的区别是 J44枚举了4个 USB 端口、J43在主机 Linux 操作系统中枚举了2个端口。

    我不使用 Windows 作为主机。 主机操作系统为 Linux Mint 24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从硬件的角度来看、一切看起来都很好。  最后要检查的一项是复位输出、以确保处理器退出其复位序列并引导。  使用电压表、您可以探测测试点 TP119。  它应该是3.3V。  下面是位置。

    可能是 SD 卡未正确刷写。  我将循环利用另一个资源来帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。  

    开启电路板的那一刻、TP119的电压为3.3V。 我还使用 SDK 的 Create New SD Card 脚本刷写了一张新 SD 卡。 结果相同。 没有任何反应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试删除并重新安装 SOM。  通常、如果未完全安装、3个 LED 中只有1个会亮起。  但是-已经看到了几个示例、SOM 似乎已安装、但无法启动。  重新安装 SOM 后、EVM 开始工作。  请注意、连接器可能难以完全配合-因此请确保用力按压每个边缘。  在安装 SOM 之前、还要确保千斤顶螺钉完全拧紧。 如果不是-否则它们将阻止 SOM 一直下降。

    您能否确认基础模块和 SOM 模块上的电路板标签?  基板应该是 PROC079xxx、SOM 应该是 PROC078xxx ...其中 xxx 是修订版本(如 E8或其他)。

    这些 EVM 在发货前已经过测试(包括启动 Linux)、因此除了 SOM 安装外、我们很少遇到问题。  很抱歉、您遇到了问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈... 那就好了。。。

    其中一个千斤顶螺钉就像松了一毫米。 我紧紧地抱着她,任她哭泣,倒在我的怀里。

    我只需要一点爱。 Slight smile 谢谢罗伯特。

    您不会碰巧知道如何运行 ADAS 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    您要运行的确切演示是什么? 请我们的 ADAS 专家发言。 我们能否确认电路板现在完全启动正常?
    您能共享日志吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    Vision Apps 演示需要您组合使用 RTOS 和 Linux SDK。

    要运行这些演示、请遵循以下用户指南:

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_AND_RUN.html

    此致、

    Keerthy