This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388AAAR11F 与 DM388AAAR11

Guru**** 2439600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500781/dm388-dm388aaar11f-vs-dm388aaar11

部件号:DM388

工具/软件:

我们是 TI 的授权经销商、库存中已淘汰材料 DM388AAAR11F。 F 版本(DM388AAAR11F)是否可用作客户替代非 F 版本(DM388AAAR11)? 或者功能有何差异? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

     两者都已过时。 它们之间的区别在于"F"材料具有人脸检测功能。 YU 可以在数据表中找到器件命名规则说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、是的、我知道材料中的 F 用于人脸检测、但是客户可以使用 F 版本代替非 F 版本吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、他们可以使用 F 版本。 如果他们不使用人脸检测功能、则与非 F 版本相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。