This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:PVIN_LDO3选择

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503408/am2754-q1-pvin_ldo3-selection

器件型号:AM2754-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户指的是 AM275 EVM。 他们想知道 PVIN_LDO3为什么使用 VCC1V8_SYS 作为输入而不是5V? 是否有任何特殊注意事项?

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhu Xingyu

    由于 LDO3用于 VDDR_CORE (0.85V)、因此 LDO 的输入电压较低会降低功耗。  

    此致、

    Erik