This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678的 EOL -有日期吗?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502189/tms320c6678-eol-of-tms320c6678---got-a-date

部件号:TMS320C6678

工具/软件:

您好、  

TI 的 C6x "升级"路径并不简单、因为 C7x 是完全不同的"广播"、并且与 C6701至 C66xx 不同的代码兼容、但我知道没有什么东西一直保持不变。  

C6701 DSP 在 Sundance 早期的 COTS 模块上、于1998年推出、仍可订购。  

我们当前的 COTS 模块使用 C6678 DSP、该模块于2011年推出。 很可爱!

C6678在 EOL 方面的水晶球说什么?

会是2030年吗? 会是2035年吗? -甚至更晚?  

谢谢  

弗莱明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题将由 TI 营销团队来解答。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:  

    感谢您在这些设备上开展业务、了解我们 DSP 的悠久历史! 我了解您对此器件使用寿命的担忧。 不过、不用担心、只要通过订单开展业务、我们就能继续生产这些设备。 实际上、此器件上有多个客户、可帮助您进一步了解订单状态。

     也可以点击此处在 TI.com 上查看我们的长寿政策、了解 TI 的立场。  

    PS:我们最新一代的器件将下一代 C7x DSP 与 MMA 集成、为我们的器件提供 AI 功能。 从这里开始、请继续关注!