请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 工具/软件:
您好、
TI 的 C6x "升级"路径并不简单、因为 C7x 是完全不同的"广播"、并且与 C6701至 C66xx 不同的代码兼容、但我知道没有什么东西一直保持不变。
C6701 DSP 在 Sundance 早期的 COTS 模块上、于1998年推出、仍可订购。
我们当前的 COTS 模块使用 C6678 DSP、该模块于2011年推出。 很可爱!
C6678在 EOL 方面的水晶球说什么?
会是2030年吗? 会是2035年吗? -甚至更晚?
谢谢
弗莱明