请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E 工具/软件:
发送和接收 IPC 数据时的 IPC (介于 A72和 MCU2_0之间) add char*类型数据接口失败、使用10.00.00.27 SDK 版本。 
TI 支持的库支持的 IPC 发送和接收仅适用于 Uint32类型的数据。 
我修改了以下路径中的代码。 
修改后、CHAR*类型的 IPC 数据可以通信、但报告了以下故障。 您能否帮助确认修改后的位置是否有遗漏? 
修改后的代码在附件中引用。 
修改后的代码路径: 
tda4_BSP_SDK_10.0/psdkra/app_utils/utils/ipc 
tda4_BSP_SDK_10.0/psdkra/tiovx/source/platform/psdk_j7/common/tivx_ipc.c 
错误报告: