This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:发送和接收 IPC 数据时的 IPC (在 a72和 MCU2_0之间)添加 char*类型数据接口失败

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502390/processor-sdk-j721e-ipc-between-a72-and-mcu2_0-when-sending-and-receiving-ipc-data-add-char-type-data-interface-failed

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具/软件:

发送和接收 IPC 数据时的 IPC (介于 A72和 MCU2_0之间) add char*类型数据接口失败、使用10.00.00.27 SDK 版本。
TI 支持的库支持的 IPC 发送和接收仅适用于 Uint32类型的数据。
我修改了以下路径中的代码。
修改后、CHAR*类型的 IPC 数据可以通信、但报告了以下故障。 您能否帮助确认修改后的位置是否有遗漏?
修改后的代码在附件中引用。
修改后的代码路径:
tda4_BSP_SDK_10.0/psdkra/app_utils/utils/ipc
tda4_BSP_SDK_10.0/psdkra/tiovx/source/platform/psdk_j7/common/tivx_ipc.c
错误报告:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianb:

    此 IPC 实用程序适用于 tiovx、它使用 Uint32类型的有效载荷、如果您想将其用于其他一些应用程序、您是否设法在初始化期间创建了不同的接收器任务和 RPr Message_Params 的不同端点? 其中一个示例是 remote_service utils、其中创建了单独的端点和接收器任务。

    您能否提供有关何时报告此错误的更多信息? -例如在 openvx 应用程序的启动过程中或在中间的某个地方。 如果报告了类似的错误、还应检查远程日志。

    此致、
    Gokul