This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如何在 SysConfig 的 spi0组中配置两个 CS 引脚

Guru**** 2429970 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500813/am62p-how-to-configure-two-cs-pins-in-the-spi0-group-of-sysconfig

部件号:AM62P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

SDK:10.0.0.14  MCU:TIAM62P34 (54)     

SPI0_PIN:

MCU_SPI0_D0:   b11   

MCU_SPI0_D1:   D10

MCU_SPI0_CLK:  C10

MCU_SPI0_CS0:  b10

MCU_SPI1_CS1:F8

   大家好、:

  我们已经在 SysConfig 中使用以下引脚配置了 MCSPI0:b10 C10 b11 D10;如何使用 SysConfig 配置 MCSPI0中的 CS 引脚 F8?

  我们尝试通过在 MCSPI 通道配置组件中添加 CS 引脚、将 MCSPI0配置为多主器件。 但是、在选择 F8作为 CS 引脚时、当前配置会自动跳转到 SPI1。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果这对我有帮助、请告诉我: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414084/faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    让我添加一些图片、因为客户无法上传。

    如您所见,我们将 MCSPI0配置为多主,在 MCSPI 通道配置组件中添加两个 CS 引脚。 但是、我们无法选择 F8作为 CS 引脚、也无法使用其他 F8引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了你的意思。

    无法选择 F8引脚。

    请允许我在数据表中对此进行交叉检查、看看可以在何处使用。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 AM62P 数据表中的这个片段。

    可以看到 SysConfig 在您窗口上显示的选项均有效。

    在我的设置中,我尝试执行相同的操作,我能够使用 F8。

    问题是您看到 F8连接到 MCU_SPI1 (更具体地说是 MCU_SPI1_CS1)。

    但我看到您选择的是 MCU_SPI0作为主器件/控制器、因此不能有 F8作为 MCU_SPI1 (另一个控制器)的片选。

    希望这澄清了你的疑虑。

    若要添加 F8、您必须添加另一个 MCSPI 控制器、新实例将是 CONFIG_MCSPI1、然后在该实例下配置 MCU_SPI1、之后可以选择 F8。

    添加的新 MCSPI 选项卡如下所示:

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、您不能将控制器设置为 MCU_SPI0并配置另一个控制器(MCU_SPI1)的片选 F8。

    希望这澄清了你的疑虑。

    关闭螺纹。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们尝试了此方法并添加了(MCU_SPI1)组来配置 CSpin F8、但它没有生效;

    最后、我们将 CS 引脚与 GPIO 匹配、并采用软件芯片选择来实现这一点。