This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:是否有 VOUT0_DATA0~23、HDMI、RGMII、eMMC、SD 的布局指南?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499217/am69a-is-there-layout-guide-for-vout0_data0-23-hdmi-rgmii-emmc-sd

器件型号:AM69A

工具/软件:

尊敬的专家:

是否有 VOUT0_DATA0~23、HDMI、RGMII、eMMC、SD 的布局指南?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-我们没有针对上述接口的任何布局指南。  我们有2个可供指导的硬件参考: SKAM69J784S4XEVM。  我还建议查看 Jacinto7高速指南应用手册(链接)。  其中包括一些关于 PCB 布线的良好的一般建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    它不可能与 EVM 完全相同。 如果我想参考 EVM、那么我需要知道 EVM 布局遵循的布局规则是什么?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前参考文档(Jacinto7高速指南)的第1节为所有高速信号(包括您提到的接口)提供了通用 PCB 布线建议。 建议包括阻抗控制、使用实心 GND 平面、过孔建议等

    VOUT、RGMII、eMMC 和 SD 接口来自 LVCMOS 驱动器。  建议使用50 Ω SE 布线布置。  处理器网页包含 IBIS 模型、对这些与 PCB 的接口进行仿真、进而确定任何可能的信号完整性/耦合问题(取决于您的 PCB 电路板材料、过孔计划和整体布线长度)

    HDMI 并非来自处理器、因此请参阅您所使用的 HDMI 收发器的数据表。