请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69A 工具/软件:
尊敬的专家:
是否有 VOUT0_DATA0~23、HDMI、RGMII、eMMC、SD 的布局指南?
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
是否有 VOUT0_DATA0~23、HDMI、RGMII、eMMC、SD 的布局指南?
谢谢
Daniel
否-我们没有针对上述接口的任何布局指南。 我们有2个可供指导的硬件参考: SKAM69 和 J784S4XEVM。 我还建议查看 Jacinto7高速指南应用手册(链接)。 其中包括一些关于 PCB 布线的良好的一般建议。
之前参考文档(Jacinto7高速指南)的第1节为所有高速信号(包括您提到的接口)提供了通用 PCB 布线建议。 建议包括阻抗控制、使用实心 GND 平面、过孔建议等
VOUT、RGMII、eMMC 和 SD 接口来自 LVCMOS 驱动器。 建议使用50 Ω SE 布线布置。 处理器网页包含 IBIS 模型、对这些与 PCB 的接口进行仿真、进而确定任何可能的信号完整性/耦合问题(取决于您的 PCB 电路板材料、过孔计划和整体布线长度)
HDMI 并非来自处理器、因此请参阅您所使用的 HDMI 收发器的数据表。