This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:如何使用3V3 OSPI

Guru**** 2381780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502986/am2754-q1-how-use-3v3-ospi

器件型号:AM2754-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

在默认 EVM 中、我们使用1.8V OSPI、但我们的客户希望使用3.3V OSPI、需要进行哪些硬件更改? 我的猜测是:

1.将 VDDSHV1从 SoC_DVDD1V8更改为 SoC_DVDD3V3;

2.将所有 VCC1V8_SYS 更改为 VCC3V3_SYS;

请帮助检查。 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhu Xingyu

    无法通过 EVM 设计支持3.3V OSPI。  

    您认为将 VDDSVH 连接到3.3V 电源的新设计可以启用3.3V IO OSPI 器件是正确的。 但是、VDDSVH1中的其他 IO 也将是3.3V IO。 请考虑所有 IO 为3.3V 的影响。  

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您的答复。 客户正在设计自己的硬件。