This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TIDL1001不支持超过四个维度的输入。

Guru**** 2379900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502965/tda4vh-q1-tidl1001-does-not-support-input-exceeding-four-dimensions

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

    使用 PC_DSP_TEST_dl_algo.out 运行验证时、会发生错误。 经过初步调查发现,这是因为我们的 bev 模型有5个尺寸,这比 NUMCAMERA 的传统 NCHW 格式(即从不同角度看相机的图像尺寸)更多。 TIDL0900不支持此特性、但 TIDL1001添加了 DIM1和 DIM2尺寸。 我们认为、现在的投入应该能够支持多达6个维度。 当前我们遇到的问题是在计算过程中 NUMCAMERA 维度总是被错误地识别为簇大小。如上图所示、六个维度是 N、DIM1、DIM2、C、H、 我们的输入被错误地标识为4*1*1*3*576*768。

    

我们尝试将处理尺寸从5减小到4。 目前,我们发现卷积输出是4*128*18*14。 我们对批处理大小执行切片操作。 TIDL 存在识别错误问题。 为了解决这个问题、我们在中间添加一个整形图层、将卷积输出整形为1*1*512*18*14。

        

配置 txt 文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经把它分配给了克里斯蒂娜。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    您能否共享您的模型、导入和推理配置以便进一步了解。 用于如何运行的命令行也将有助于检查过程。  您还能否根据此兼容性表分享您正在使用的 TIDL 工具版本?  https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/version_compatibility_table.md。另外、请确保为 c7x 固件补丁实施注释部分。  

    此外、TI 将于明天(星期五)度假。 我们的任何答复将推迟到星期一。  

    此致、

    Christina