请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具/软件:
PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.02.00.06
PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E/07.02.00.07
Fvid2ModeInfo 是否 支持以下参数? 如果没有、如何配置参数?
标准= VID2_STD_1080p_60;
modeInfo->width = 1920U;
modeInfo->height = 1440u;
static inline void Fvid2ModeInfo_init(Fvid2_ModeInfo *modeInfo)
{
if(NULL != modeInfo)
{
modeInfo->standard = FVID2_STD_1080P_60;
modeInfo->width = 1920U;
modeInfo->height = 1440U;
modeInfo->scanFormat = FVID2_SF_PROGRESSIVE;
modeInfo->pixelClock = 148500U;
modeInfo->fps = 60U;
modeInfo->hFrontPorch = 88U;
modeInfo->hBackPorch = 148U;
modeInfo->hSyncLen = 44U;
modeInfo->vFrontPorch = 4U;
modeInfo->vBackPorch = 36U;
modeInfo->vSyncLen = 5U;
}
return;
}