This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 CSI 输出1920*1440

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503836/tda4vm-about-csi-output-1920-1440

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.02.00.06

PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E/07.02.00.07

Fvid2ModeInfo 是否 支持以下参数? ‌ 如果没有、如何配置参数?

标准= VID2_STD_1080p_60
modeInfo->width = 1920U
modeInfo->height = 1440u;

static inline void Fvid2ModeInfo_init(Fvid2_ModeInfo *modeInfo)
{
    if(NULL != modeInfo)
    {
        modeInfo->standard     = FVID2_STD_1080P_60;
        modeInfo->width        = 1920U;
        modeInfo->height       = 1440U;
        modeInfo->scanFormat   = FVID2_SF_PROGRESSIVE;
        modeInfo->pixelClock   = 148500U;
        modeInfo->fps          = 60U;
        modeInfo->hFrontPorch  = 88U;
        modeInfo->hBackPorch   = 148U;
        modeInfo->hSyncLen     = 44U;
        modeInfo->vFrontPorch  = 4U;
        modeInfo->vBackPorch   = 36U;
        modeInfo->vSyncLen     = 5U;
    }

    return;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这是一个漫长的周末、因此请希望下周初有响应。
    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、是的、DSS 可以支持此模式 信息、但在上述情况下、请将标准变量设置为自定义 、因为您不再使用标准1080p 分辨率、分辨率的高度从1080更改为1440、因此像素时钟也将更改以获取60fps 输出。  

    此致、

    Brijesh