This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDa4显示测试程序

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494092/tda4vh-q1-tda4-display-test-procedure

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

TDa4控制通过 CSITx 引脚连接到串行器的显示器、如下所示。

我们的要求是只通过采样器显示图像以进行测试。 能否请使用裸机代码提供示例应用程序进行测试?

请发送与此类似的代码流(Linux -A72 )---> --{R5F}-->csitx.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    已发布的标准 SDK 不支持 Maxim SERDES。 需要添加这种支持。  

    关于 CSITX 支持、  OpenVX 框架中已经支持 CSITX 节点。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我在 PDK 中添加了 maxim SerDes 的驱动程序、我需要应用支持才能通过 CSITx 引脚显示图像。

    此外、我还需要了解 R5F 如何控制 CSITx 引脚、以及 Linux 应用程序如何将数据发送到 R5F。 任何示例应用程序来测试此流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    嗯、视觉应用中没有使用 CSITX 的示例、但可以轻松更改、请参阅下面的常见问题解答。 在此常见问题解答中、 在几个示例中、输出从 DSS 更改为 CSITX。 然后、您可以使用这些示例从 CSITX 流式传输数据。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供常见问题解答链接。 是需要使用 Vision App 进行测试、还是可以使用诸如 csitx_transmit_test_main.c 之类的裸机代码、  

    请提供相关流程、说明应用如何使用此 API 显示通过 csitx (由 R5F 端控制)显示的原始图像(*。png)。

    我无法了解如何使用 Linux 应用程序来控制 R5F 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不知何故错过了、请在下面找到。 它适用于 TDA4VM、但也非常可用于其他平台。  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306674/faq-tda4vm-enable-csi-tx-output-instead-of-dss-output-in-the-capture-demos-of-vision_apps

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    谢谢链接、我发现它基于 RTOS、但如说明中所述、我们需要裸机代码能否请您指导如何实现它以通过 CSITx 显示图像。

    是否必须使用 vision-app 和 openvx 通过 csitx 显示图像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit

     packages\ti\drv\csitx\examples\csitx_transmit_test\package\ src 中提供了独立示例。 它可以针对裸机模式进行构建。 但您需要 在此代码中添加特定于 SERDES 的配置。  

    请注意、该示例 可以在 CCS 模式或 SBL 模式下运行。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    您可以详细说明一下 CCS 模式和 SBL 模式的含义、另外还可以使用此代码显示图形图像。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您将需要在无引导模式下引导、使用 JTAG 连接 CCS、然后加载此二进制文件以运行它。 您可以找到有关 SDK 文档的更多信息。  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j784s4.html

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的描述、我想加载一个虚拟模式图像。 是可以通过 csitx 发送示例加载它的。

    此外、我想知道如何为"Linux +裸机"代码构建"Vision app + openvx"。 如果是、则可能需要进行哪些更改。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,你可以更新这个例子加载固定的虚拟图形,然后通过 CSITX 发送出去。  

    关于视觉应用代码、请参阅 SDK 用户指南。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我尝试 使用 symlink 在电路板上构建和运行 csitx_transmit_example、如下所示

     j784s4-main-R5f0_0-fw ->/home/root/csitx_transmit_testapp_freertos_mcu2_0_release.xer5f

    我没有在控制台上获得有关 csitx 的任何登录信息。 您能帮忙吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您需要使用 CCS + JTAG 运行此示例、因为这是一个独立的示例。  

    此致、

    Brijesh